RL78/G14 R5F104GGGFBのP2.4の出力設定

お世話になります。
RL78/G14(R5F104GGGFB 48pin)を使っています。
P2.4を出力設定にして、1を書き込むコードをビルドするとビルドエラーになります。

環境は以下
Windows 11 Pro
CS+ for CA/CX 4.08.00
Compiler V1 for RL78,78K (CA78K0R,CA78K0)
RL78,78K0Rビルド・ツールCA78K0R用プラグイン V5.08.00.01 
ビルド時のエラーは以下。
..\src\drv\Uart.c(470) : CC78K0R error E0407: Cannot write for read/only sfr 'P2'
エラーを見る限りP2レジスタはRead OnlyだからWriteできない
実際のこの部分のソースは以下
RS485_SND;
この定義は以下。
#define RS485_SND (P2.4 = 1)

ただ、ユーザーズマニュアル ハードウェア編を見てもここがRead Onlyとは書かれていません。
試しにプロジェクトのマイクロコントローラをR5F104EEに変更すると出なくなる出なくなることから
本当に本当にり本当にRead Onlyなんだと思います。
ユーザーズマニュアルのどこにP2がRead Onlyと書かれているのか教えていただけないでしょうか?

ビルド時にエラーになるので関係ないと思いますが、以下は実行しています。
PMC0 = 0b11111100;
P2 = 0b00000000;
ADPC = 0b00000011;

Parents Reply
  • チョコです。

    前回のコメントは入れ違いになったようです。

    どちらにしても、PMC0とPM2は再確認してください。

    以上

    追伸

    P2の出力は他のポートに比べてかなり弱いです。ハイレベルでは、0.1mAになっています。

    本当にこれでいいのですか。

Children
  • ありがとうございます。

    マイコン設定を正しく直したらPMC0はエラーが出ました。データシートを見ても確かに使えないですね。ここで気が付くべきでした。

    P2の出力ですが、485バッファICのIinは5µA/LED用バッファICのIinは2µAなので問題ないです。