5年ぐらい前にも似たご質問があったみたいなのですか、最近のCS+でもRL78のアクションイベントのPrintfイベントは動作しないのでしょうか。
OKをおしてもエラーはでてこないです。ただイベントや出力の画面にもでてこないです。何か設定がございますか? ご指導お願いします。
コンパイラや使っているライブラリによって違いますが、関数を追加するとどの環境でも標準出力、標準入力をUARTやUSBのCDCに繋ぐことができます。RL78なら以前、チョコさんが書いたのがあります。https://community-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/mcu-mpu/rl78/f/forum18/4024/cc-rl-uart-rl78-putchar-getchar-printf-scanfRL78は未経験ですがCC-RX使ってRXマイコンならE2エミュレータ経由でprintf出力が受けられる、もしくは、自分で処理するを切り替える設定があります。
これかな?https://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/onlinehelp/ja-JP/csp/latest/CS+.chm/DebugTool-RL78.chm/Output/db_kinou_func56.htmle² studioだとDynamic Printf。エミュレータでなくデバッガが自分でブレークして読み取る機能ですね。出力される場所が分かりにくいかもしれません。