はじめまして、RL78G23でデータフラッシュの動作をCS+でデバッグをしております。RENESAS_RFD_RL78_Type01_V1.10を組み込み、データフラッシュへの書込みは出来てるのですが、書込み中(シーケンサ制御中)にブレークポイントで処理を停止させると、ステップ実行が出来ない状況です。
データフラッシュのデバッグはこういうものなのでしょうか。
チョコです。
RL78/G23でデータフラッシュは使ったことはありませんが、フラッシュへの書き込みは定められた時間で処理しないと正常には書き込めないはずです。
つまりフラッシュに書き込み中にブレークさせてはいけません。(フラッシュ書き込み動作はデバッグできません。)
以上
D70116(ルネサス中の人)です。
RL78/G23ではセルフ・プログラミング中にブレークをするときに専用のRAMエリアの確保が必要です。
CS+をお使いの場合、「フラッシュのセルフ・プログラミングを行う」が「はい」になっていないと確保がされません。設定はどうなっていますか?
D70116様ご連絡ありがとうございます。「フラッシュのセルフ・プログラミングを行う」は「はい」に設定している状態です。
データ・フラッシュ・プログラミング・モードに変更するため、PFCMD(フラッシュ・プロテクト・コマンド・レジスタ)にA5Hを書き込んだところでステップ実行がきかなくなります。
以下の記載がありましたので、ステップ実行できないという振る舞いが正しいのでしょうか。
E1/E20/E2エミュレータ, E2エミュレータLite ユーザーズマニュアル別冊 (RL78接続時の注意事項) P.443.5. フラッシュメモリ3.5.1. セルフプログラミング機能のデバッグに関する注意事項(2) セルフプログラミング途中のブレークセルフプログラミング途中に強制ブレーク以外のブレークは可能ですが、ブレーク時点からのステップ実行できません。セルフプログラミング途中の強制ブレークでは、E1/E20/E2/E2Liteでの制御ができなくなる場合があります。
eclipse様ご連絡ありがとうございます。少し条件を見落としておりました。STEP実行をされたい…という事だったのですね。そうしますと、チョコ様が書かれたように、またマニュアルにありますように、ブレーク時点からのステップ実行は出来ない仕様です。(その場からRUNで再開は可能です)お手数ですが、ブレーク位置を変更するあるいはシミュレータでデバッグをお願いできますでしょうか。
D70116さん(V30さんと呼んでもいいですかね)。
シミュレータでこのような場合(ハードやそれを制御しているシーケンサ)のデバッグができるのですかね。
D70116(V30)です。改めて確認いたしました。先の回答を訂正させてください。チョコさんのおっしゃる通り、シミュレータでは当該部分のステップ実行は可能ですが、内部のシミュレーション(セルフプログラミング)まではシミュレーションできません。あくまでもプログラムの流れをステップ実行で確認できる(RAM, SFRに書いた値は確認できる)になります。よって、実際にデータフラッシュメモリの値が書き換わる事を確認する場合は、エミュレータしか方法がなく、先に記載しましたブレークした後に再開しか手法がありません。不確かな情報申し訳ありませんでした。
D70116(V30)さん、ご確認有難うございました。
ちなみに、わたしが現役のエンジニアだったときには8ビットのD70008(V10)までで、16ビットは使ったことはありませんでした。