sizeof()で関数サイズを取得したい

sizeofに関数ポインタを渡すとコンパイルエラーとなってしまします。
これができるとRAM実行がC言語で簡単に書けて嬉しいです♡

sizeof(ramexec)と書いてもsizeof(&ramexec)と書いてもエラーになってしまうんでよすね。
ANSI C的には問題ない記述な気もしますけど。

> ram.c(10) : CC78K0R error E0530: Illegal sizeof operand

C言語でフラッシュセルフの FSL_ChangeInterruptTable()関数に対応したいなーと思っていますけど
つれないですねー、CC-78K0Rは。


-------------------------------------------------------
//RAMに関数をコピーして実行するサンプル
//mallocを使うのでcstart.asmの”_@MEMTOP”を”1024”にする
//コードをリロケータブルにするためメモリモデルはラージ・モデル
#pragma sfr
#pragma ei
#include <string.h> //memcpy用
#include <stdlib.h> //malloc用
__interrupt void ramexec(); //割り込みでRAM実行したい関数
void main(void){
    memcpy(malloc(sizeof(ramexec)),ramexec,sizeof(ramexec));    //関数ramexecをRAMにコピー
    //このあたりでフラッシュ・セルフ・プログラミング・ライブラリの設定を行う(割り込み発生時の飛び先をRAMEXECADRに設定)
    EI();
    ADMK=0;
    //フラッシュの消去、書き込み等の処理開始
    while(1);
}
__interrupt void ramexec() {
    do { //セルフ書き込み中に発生した。割り込みフラグを確認する。
        if(1==ADIF){
            ADIF=0;
            //ここに処理を書く ※間違ってもROMに配置された割り込み関数を呼んではいけない。
            break;
        }
        if(1==TMIF00){
            TMIF00=0;
            //ここに処理を書く
            break;
        }
        while(1);/*ここに来てはいけない。必ず割り込み発生元を特定して処理すること。もしくは不要な割り込みはマスクすること。*/
    } while(0);
}

Parents
  • スタッフのチョコです。

    Kirin様のスレッドにコメントさせていただきます。

    ツール担当部門に確認しましたが,sizeof関数で関数のサイズを得ることはできないとのことでした。

    スレッドの内容を拝見しますと,RAM上でプログラムを動作させるのが本来の目的のようです。
    このような場合には,CubeSuite+の「ROM化」を検討されることをお勧めいたします。
    ROM化については,「RL78\,78K0Rコーディング編」マニュアルの「付録A ROM 化プロセッサ」をご覧ください。

    http://documentation.renesas.com/doc/products/tool/doc/r20ut2140jj0100_qscd78.pdf

    また,過去のスレッドに「RAMにCodeを入れる方法」がございますので,これも参考になるのではないでしょうか。以下のURLを参照ください。

    http://bbs.ednjapan.com/renesas/index.php?bid=6&u=on&v=1363092825JUgaXc
Reply
  • スタッフのチョコです。

    Kirin様のスレッドにコメントさせていただきます。

    ツール担当部門に確認しましたが,sizeof関数で関数のサイズを得ることはできないとのことでした。

    スレッドの内容を拝見しますと,RAM上でプログラムを動作させるのが本来の目的のようです。
    このような場合には,CubeSuite+の「ROM化」を検討されることをお勧めいたします。
    ROM化については,「RL78\,78K0Rコーディング編」マニュアルの「付録A ROM 化プロセッサ」をご覧ください。

    http://documentation.renesas.com/doc/products/tool/doc/r20ut2140jj0100_qscd78.pdf

    また,過去のスレッドに「RAMにCodeを入れる方法」がございますので,これも参考になるのではないでしょうか。以下のURLを参照ください。

    http://bbs.ednjapan.com/renesas/index.php?bid=6&u=on&v=1363092825JUgaXc
Children
No Data