チョコです。
RenesasのHPを眺めていたら、本日付けで、”Webシミュレータ"が公開と出ていました。
Webシミュレータ訪問してみました、これは簡単で分かりやすいですね、新しい案件があるときは利用したいです。
ルネサス、開発初期評価を支援する仮想開発環境「Webシミュレータ」を運用開始 http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm?relID=406720&lindID=1
実機評価時の目標値にできるので便利ですね!
消費電流計算ツールを使ってみました。
便利そうですね。
RXシリーズで欲しいです。
外国語でよくわからないのですが、最終目標は、こんな物なんでしょうね?
Mastering Simplicity Studio - Iterating Energy Efficiency with Energy Score
www.youtube.com/watch;list=PL-awFRrdECXu4WdVgkM7eb977oRlsNge8&index=5
kcdさん NAKAといいます。
先日、SILICON LABSのワークショップに招待されて体験してきましたよ。32bitGecko(イモリ?)シリーズと8bit_Bee(蜂?)シリーズです。開発環境上にシャント抵抗と高精度計装アンプが乗っていて、GUI環境上(SimplicityStudio)からアクセスできます。GeckoシリーズのBLE機能を持ったマイコンを動作させ、消費電力がオシロスコープみたいに確認できます。送信周期を下げることで消費電力が低減する様子を体験してきました。波形上にブレークポイントを仕掛けると、そこを実行しているソースコードに飛んでいってくれます。また逆に、コード上にブレークを貼れば、そこの波形上にマーカが表示されます。ですから、実際の電流計測をしています。これは、環境上にハードの仕組みがあるのでできるのかな?Renesasさまの環境にはないような気がしますので、あくまでもシミュレーションなのかなあという気がします。
IoTとか流行ってますので、RL78/G1Dあたりで、E2エミュレータなんてのが出てきたりして.........笑)
こんにちはNAKAといいます。 本当にE2エミュレータっていうのが出てたんですね!!”じまさん”の投稿でE1が無くなるというのを聞いて、今日気づきました!!おそぉ~ぃ 我ながら情報にうとすぎる!(*_*; ネーミングだけでなく、消費電力の計測機能まで、予想が的中してますね! エミュレータ内部にシャント抵抗や計装アンプ内蔵なんですかね?それともデバイスのスペックと動作からシュミレートしてるだけなのでしょうか?
NAKA様 こんにちは。 うちの資材ががんばったのか、もう「1~2人」少ない価格で購入できましたよ それでもE1比で高いですが・・・ 数がいっぱい出て、安くなってくれるといいんですけども