【参考】もっとも簡単なRL78/F13,14CAN通信の使い方

こんにちはNAKAといいます。

もっともRL78/F13,14のCAN通信をシンプルに作ってみました!削れそうなものはできるだけ削ったつもり!

メッセージバッファは、割り込みが使えるように送信バッファと受信FIFOバッファを使ってあります。※NAKAは割り込みを使ってますが、まずはシンプルに!受信ルール(マスク設定などせずに)も全部受信しちゃいます。

先日、初めてRL78のCANを使ったので、レジスタ設定も適当かもしれませんがとりあえずは送受信できます。

これで誰でもCAN通信!!!!!!

 

P.S.

「もっとも簡単なUSB通信の使い方」とか、TCP/IPとか詳しいかたがシリーズ化してくれないかなぁ~。(^_^)ニコニコ

 

 

/*************************************************************************
// 関数名 : fn_Init_CAN(void)
// 動作 : CAN通信の初期化
// 引数 :
// 作成 : NAKA  16.02.08
// 備考 :
// ***********************************************************************/
void fn_Init_CAN(void)
{
 //CANポートの設定
 PIOR4 = 0x40;        //周辺I/Oリダイレクションレジスタ設定
 P7 |= 0x04;            //P72(CTXD)
 PM7 &= 0xFB;        //CTXD0(P72pin)を"0":出力に
 PMC7 &= 0xFB;      //PMCの設定CAN使用時は"0"
 PM7 |= 0x08;          //CRXD0(P73pin)を"1":入力に
 PMC7 &= 0xF7;      //PMCの設定CAN使用時は"0"

 //外付け水晶振動子 8MHz使用時----------
 CAN0EN = 1;          //CANモジュールへクロックを供給
 CAN0MCKE = 1;     //CANモジュールへX1クロックを供給
    __nop();
 while((GSTS&0x0008)!=0){} //CAN用RAMクリアを待つ GRAMINITフラグが"0":RAMクリアになったか?
 GCTRL &= 0xFFFB;             //GSLPR=0  グローバルリセットモードに変遷 (GMDC=01)
 while((GSTS&0x0004)!=0){} //CANグローバルリセットモード変遷を確認
 C0CTRL &= 0xFFFB;           //CSLPR=0 チャンネルストップモード⇒チャンネルリセットモードに変遷
 while((C0STSL&0x0004)!=0){} //CANチャンネルリセットモードに変遷を確認
 GCFGL = 0x0010;                //DCS=1:fCAN=X1=8MHzに設定 DLC配置禁止とは?
 C0CFGH = 0x0049;             //SJW=1 TSEG2=5 TSEG1=10  に設定 ボーレートプリスケラ(1)分周無しの場合
 C0CFGL = 0x0000;             //C0CFGL+1で分周=ボーレートプリスケラ = fCAN_8Mhz/((0+1)×16Tq)= 500Kbps
 
 //受信ルール設定
 GAFLCFG = 0x0006;    //受信ルール数設定 0:ルール無し? or 1:受信バッファを使用する?
 GRWCR = 0x0000;      //受信ルール変更準備
 GAFLIDL0 = 0x0000;   //受信ルール① ID設定  比較しない?
 GAFLIDH0 = 0x0000;   //受信ルール② 標準ID・データフレーム
 GAFLML0 = 0x0000;    //受信ルール③ 対応IDをマスクしない "0000"なので全bitチェックしないので全て受信する。
 GAFLMH0 = 0xE000;   //受信ルール④ 標準IDか?とデータフレームか?他のCANノードが送信? を比較する。
 GAFLPL0 = 0x0001;    //受信ルール⑤ 受信FIFOバッファ0(GAFLFDP0)をのみ選択する
 GAFLPH0 = 0x0000;    //受信ルール⑥ DLCチェックしない
 GRWCR = 0x0001;      //受信ルール変更完了
 
 //受信バッファ設定
 RFCC0 = 0xF302;      //
 C0CTRL |= 0x0008;    //RTBO=1:バスオフ強制復帰させる ?
 
 GCTRL &= 0xFFFC;     //GSLPR=0 グローバルリセットモード⇒グローバル動作モードに変遷 (GMDC=00)
 while((GSTS&0x0001)!=0){} //CANグローバル動作モード変遷を確認
 RFCC0 |= 0x0001;     //RFE(1:FIFOバッファ使用許可) 注)グローバル動作モードに変更するp1264
 C0CTRL &= 0xFFFC;     //CSLPR=0 チャンネルリセットモード⇒CANチャンネル通信モードに変遷 (CHMDC=00)
 while((C0STSL&0x0001)!=0){} ///CANチャンネル通信モードに変遷を確認
 
    __nop();
}


//********************************************************************
//*************メインルーチン*****************************************
//********************************************************************
unsigned char  CAN_RX_DATA[8];
unsigned char  CAN_RX_DLC;
unsigned short  CAN_RX_ID;
unsigned short  i;

while (1)
{
 if(f_TRD0 != 0)                   //1ms毎のイベント(TRD0-コンペアマッチ)
 {
  f_TRD0 = 0;
   i++;
   if(i >= 1000)                   //1s毎のタイミング
   {
    i=0;
          
    //★★★CANの送信(1秒毎の定期送信)★★★★★★★★★★★★★★★
    TMSTS0 &= 0xF9;              //送信結果フラグクリア
    while((TMSTS0 & 0x06)!=0){}  //確認
    TMIDH0 = 0x0000;             //標準ID データフレーム 履歴をバッファしない
    // IDセット
    TMIDL0 = 0x0123;             //送信IDバッファ0にIDをSET!
    // データ長セット
    TMPTR0 = 0x8000;             //送信DLCバッファ0にDLCをSET!
    // データセット
    TMDF00L = CAN_RX_ID >> 8;     //受信IDを送信
    TMDF00H = (unsigned char)(CAN_RX_ID & 0x00FF);
    TMDF10L = CAN_RX_DLC;         //受信DLCを送信
    TMDF10H = CAN_RX_DATA[0];    //受信DATA0を送信
    TMDF20L = CAN_RX_DATA[1];    //受信DATA1を送信
    TMDF20H = CAN_RX_DATA[2];    //受信DATA2を送信
    TMDF30L = CAN_RX_DATA[3];    //受信DATA3を送信
    TMDF30H = 0x12;                   //固定データを送信
    TMC0 |= 0x01;                      //送信要求 TMTRを"1"に


    //★★★CANの受信★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★   
    CAN_RX_ID = RFIDL0;          //IDを格納
    CAN_RX_DLC = RFPTR0 >> 12;   //DLCを格納
    CAN_RX_DATA[0] = RFDF00L;    //Data0を格納
    CAN_RX_DATA[1] = RFDF00H;    //Data1を格納
    CAN_RX_DATA[2] = RFDF10L;    //Data2を格納
    CAN_RX_DATA[3] = RFDF10H;    //Data3を格納
    CAN_RX_DATA[4] = RFDF20L;    //Data4を格納
    CAN_RX_DATA[5] = RFDF20H;    //Data5を格納
    CAN_RX_DATA[6] = RFDF30L;    //Data6を格納
    CAN_RX_DATA[7] = RFDF30H;    //Data7を格納
    RFPCTR0 = 0x00FF;                //バッファポインターインクリメント
   
   }
  }
 }

Parents
  • こんにちはNAKAといいます。

    F13、F14のCANに活用いただいておりましたが、
    NAKAが大きな勘違いがありましたので一部修正いたします。

    受信ルール設定で
    GAFLCFG = 0x0006; //受信ルール数設定
    データシートに「ルール数の設定」とあったため
    GAFLIDL0 ~ GAFLPH0 の6個 あるため 0x0006 なんて思いつきで設定していましたが
    ここに設定するのは ルールNo でした。

    GAFLIDL※
    GAFLIDH※
    GAFLML※
    GAFLMH※
    GAFLPL※
    GAFLPH※       ※の部分に1を足した数値を GAFLCFG に設定するようです。

    なので

    GAFLIDL0 のルールNo設定は GAFLCFG = 0x0001; になります。

    F15は2chあるため

    0chをルール0
    GAFLIDL0
    GAFLIDH0
    GAFLML0
    GAFLMH0
    GAFLPL0
    1chをルール1
    GAFLIDL1
    GAFLIDH1
    GAFLML1
    GAFLMH1
    GAFLPL1
    とした場合は
    GAFLCFG |= 0x0201; とするようです。
     
    本日、F15をデバッグしてて気づきました。

    お気を付けください。
Reply
  • こんにちはNAKAといいます。

    F13、F14のCANに活用いただいておりましたが、
    NAKAが大きな勘違いがありましたので一部修正いたします。

    受信ルール設定で
    GAFLCFG = 0x0006; //受信ルール数設定
    データシートに「ルール数の設定」とあったため
    GAFLIDL0 ~ GAFLPH0 の6個 あるため 0x0006 なんて思いつきで設定していましたが
    ここに設定するのは ルールNo でした。

    GAFLIDL※
    GAFLIDH※
    GAFLML※
    GAFLMH※
    GAFLPL※
    GAFLPH※       ※の部分に1を足した数値を GAFLCFG に設定するようです。

    なので

    GAFLIDL0 のルールNo設定は GAFLCFG = 0x0001; になります。

    F15は2chあるため

    0chをルール0
    GAFLIDL0
    GAFLIDH0
    GAFLML0
    GAFLMH0
    GAFLPL0
    1chをルール1
    GAFLIDL1
    GAFLIDH1
    GAFLML1
    GAFLMH1
    GAFLPL1
    とした場合は
    GAFLCFG |= 0x0201; とするようです。
     
    本日、F15をデバッグしてて気づきました。

    お気を付けください。
Children
  • NAKAさん
    NAKAさんのサンプルに何度か助けられたことがありました、いつもありがとうございます。
  • サンプルのご提供ありがとうございます。
    おかげさまでCAN設定の理解が一気にすすみました。ありがとうございました。

    さて(だいぶ前に)話題になっているGAFLCFGの設定なのですが、
    ユーザーズマニュアルをじっと眺めてみたところ、やはり受信ルール番号ではなく受信ルール数だと思います。

    たとえば、チャネル0しかないF13で受信ルールを3つ設定する場合は、

    ルール0:
    GAFLIDL0
    GAFLIDH0
    GAFLML0
    GAFLMH0
    GAFLPL0

    ルール1:
    GAFLIDL1
    GAFLIDH1
    GAFLML1
    GAFLMH1
    GAFLPL1

    ルール2:
    GAFLIDL2
    GAFLIDH2
    GAFLML2
    GAFLMH2
    GAFLPL2

    のように0番から連番でルールを設定しますので、
    GAFLCFG = 0x0003;
    とします。

    受信ルール番号との解釈のまま、

    ルール2:
    GAFLIDL2
    GAFLIDH2
    GAFLML2
    GAFLMH2
    GAFLPL2

    だけを設定して
    GAFLCFG = 0x0003;

    とした場合、ルール0, ルール1は初期値で受信ルールテーブルに登録されます。
    初期値0でたぶん無害なルールになるので、ルール番号解釈でも動作は変わらないかもですが…


    チャネル1まであるF15の場合も、例に挙げていただいたように、
    チャネル0に一つ(ルール0)
    チャネル1に一つ(ルール1)
    とする場合は、

    GAFLCFG = 0x0101;
    になります。


    GAFLCFG = 0x0201;

    とすると、チャネル1には二つのルールがあると解釈され、
    ルール2がの受信ルールテーブルに初期値で登録されます(これもたぶん無害)。
  • ユーザーズマニュアルのこの図がわかりやすいですね、きっと。

  • imudakさん こんにちはNAKAです。

    NAKAは早とちりなのでよく勘違いします。
    で、問題なく動いてしまうと気にしなくなります。
    こうやって皆さんで精査して正しい理解が進むのはいいですね!(笑)
    ありがとうございました。(^^)/