同一のソースプログラム群, RL78/G13-100LEAFBでは正常動作 ,RL78/G13-100LLAFBでは誤動作

はじめて投稿いたします。

nakaiと申します。

試作で汎用基板(RL78/G13-100LEAFB)で開発したプログラムを、試作基板RL78/G13-100LLAFBで

動作させたところ、誤動作してしまいます。

開発環境:e2studio, gcc 

同一のソースプログラム群をビルドしデバッガ(E1)経由で動作させたところ

現象としてはプログラムの飛び先がおかしくなります。

例えば、関数のあるアドレスを静的にテーブル化して

関数コールした場合にあらぬところにジャンプします。

見てみると、そもそもテーブルに正しい飛び先が格納されていません。

 

汎用基板と試作基板にI/Oデバイスは違いますが、I/Oデバイスアクセスの以前のところで

 

トラぶっているようです。

 

この様な現象で解決の糸口がつかめていません。

チェックする項目をご教示頂きたく、お願い致します。

Parents
  • わわいです
    関数テーブルの飛び先がおかしいってことですが、コードや定数領域などのセクション配置がどうなってるかをチェックしてみましょう。
    存在しないメモリ領域に配置してるとかROM領域に変数領域が割り当たってるとか、そもそのセクション割当されてなかったりとか、初心者あるあるネタもりだくさんだったりします。
  • >わわい様

    ご教示ありがとうございます。
    確認してみます。
Reply Children
No Data