はじめて投稿いたします。
nakaiと申します。
試作で汎用基板(RL78/G13-100LEAFB)で開発したプログラムを、試作基板RL78/G13-100LLAFBで
動作させたところ、誤動作してしまいます。
開発環境:e2studio, gcc
同一のソースプログラム群をビルドしデバッガ(E1)経由で動作させたところ
現象としてはプログラムの飛び先がおかしくなります。
例えば、関数のあるアドレスを静的にテーブル化して
関数コールした場合にあらぬところにジャンプします。
見てみると、そもそもテーブルに正しい飛び先が格納されていません。
汎用基板と試作基板にI/Oデバイスは違いますが、I/Oデバイスアクセスの以前のところで
トラぶっているようです。
この様な現象で解決の糸口がつかめていません。
チェックする項目をご教示頂きたく、お願い致します。
RL78/G13-100LEAFBでは正常動作 RL78/G13-100LLAFBでは誤動作
RL78/G13-100LEAFBでは正常動作
RL78/G13-100LLAFBでは誤動作
コード・フラッシュ・メモリ容量が 64kB の R5F100LEAF と 512kB の R5F100LLAFB では、データ・フラッシュ・メモリや Mirror 領域の開始/終了アドレスが全然違います。詳しくは『RL78/G13 ユーザーズマニュアル ハードウェア編』に掲載されてるメモリ・マップを参照してください。
チョコです。 同じプログラムということですが,ビルドだけはやり直したのでしょうか? ビルド結果のHEXファイルをそのまま使わないで,ビルドだけをやり直せば, ミラー領域(固定値に使用)はデバイスに合わせてくれるはずです。
その場合に注意するのは,プログラムが64kを超えてしまったかどうかです。
100LEは64Kなので,16ビットでアドレスできますが,100LLは16ビットでは
指定できなくなります。ミラー領域のアドレスが0x2000から0x3000に変わり,
コードもその分後ろにずれることになり,64kを超えてしまい,16ビットで表せなく
なっている可能性は無いでしょうか。
> ビルドはやり直しています。
ビルドやり直し後に生成されたマップファイルで
以上の各セクションが適切に配置されてるかを確認すべきと思います。