コイン電池 実装時のチャタリング

RL78をコイン電池(CR2032等)で直接動作させる場合、
電池装着時に電池と電池ホルダの接触によってチャタリングが200~300msec出ますけれども
チャタリングのパルス幅が狭すぎて、マイコン内蔵LVDだと対応できそうにないので、外部でかなり長いリセットを入れる必要がありますね。

400usec
400usecレンジ
20msec
20msecレンジ
100msec
100msecレンジ

チャタリングが消えるまで待つためリセット期間のミニマム値を500msecにすると
RESETのVil (LOWレベル入力閾値)がVDD×20%なので、
時定数が2.5秒くらいになるようにCRを設定すると、デバイススペックを満足できそうですね。

 

ちゃんと計算すると、
 V(t)=VDD*(1-e^(-t/τ))
 Vil=0.2*VDD=VDD*(1-e^(-t/τ))
 0.8=-e^(-t/τ)
 ln(0.8)=-500msec/τ
 τ=500msec/0.223
 τ=2242msec (時定数が約2.2秒あればOK)

ps
みなさん「閾値」のことを何て読んでます?
「いきち」? 「しきいち」?

Parents
  • チョコです。
    慣用的には「しきいち」と呼んでいます。
    「いきち」と言っても通じにくいことが多く,「いきち」と言ったあと,「しきいち」と
    言い直すことが結構あります。
    場合によってはシュレッショルドレベルやスレッショルドも結構使います。
Reply
  • チョコです。
    慣用的には「しきいち」と呼んでいます。
    「いきち」と言っても通じにくいことが多く,「いきち」と言ったあと,「しきいち」と
    言い直すことが結構あります。
    場合によってはシュレッショルドレベルやスレッショルドも結構使います。
Children
No Data