コイン電池 実装時のチャタリング

RL78をコイン電池(CR2032等)で直接動作させる場合、
電池装着時に電池と電池ホルダの接触によってチャタリングが200~300msec出ますけれども
チャタリングのパルス幅が狭すぎて、マイコン内蔵LVDだと対応できそうにないので、外部でかなり長いリセットを入れる必要がありますね。

400usec
400usecレンジ
20msec
20msecレンジ
100msec
100msecレンジ

チャタリングが消えるまで待つためリセット期間のミニマム値を500msecにすると
RESETのVil (LOWレベル入力閾値)がVDD×20%なので、
時定数が2.5秒くらいになるようにCRを設定すると、デバイススペックを満足できそうですね。

 

ちゃんと計算すると、
 V(t)=VDD*(1-e^(-t/τ))
 Vil=0.2*VDD=VDD*(1-e^(-t/τ))
 0.8=-e^(-t/τ)
 ln(0.8)=-500msec/τ
 τ=500msec/0.223
 τ=2242msec (時定数が約2.2秒あればOK)

ps
みなさん「閾値」のことを何て読んでます?
「いきち」? 「しきいち」?

Parents
  • チョコです。
    >チャタリングのパルス幅が狭すぎて、マイコン内蔵LVDだと対応できそうにない
    デバイスにより異なるかもしれませんが,電源に0.1uF程度のコンデンサを入れておけば,
    狭い部分はなくなりませんか?そうすれば,LVDで十分のような気がしますが。
  • チョコさん

    VDDとEVDDに0.1uFずつ入れてみました。

    メカニカルなチャタリングなので数十msec単位で電源が切れるタイミングがありますけれども、かなり改善されました。
    コイン電池ボックスの形状などにもよりますけれども、電池の入れ方によって、チャタリングの細さが変るので、
    百発百中いつもOKといえる波形ではなさそうですね。

    PS

    よかった、やっぱり皆さん電気回路だと「しきいち」ですよねー^^

Reply
  • チョコさん

    VDDとEVDDに0.1uFずつ入れてみました。

    メカニカルなチャタリングなので数十msec単位で電源が切れるタイミングがありますけれども、かなり改善されました。
    コイン電池ボックスの形状などにもよりますけれども、電池の入れ方によって、チャタリングの細さが変るので、
    百発百中いつもOKといえる波形ではなさそうですね。

    PS

    よかった、やっぱり皆さん電気回路だと「しきいち」ですよねー^^

Children
  • チョコです。
    >数十msec単位で電源が切れるタイミングがあります。
    その場合には,起動後にその程度の時間をソフトタイマで待ってから,
    初期化を開始することになりますか。
  • チョコさん

    そうですよね、ウエイトが必要ですよね。

    HALTなどで消費電力を一定(最小)にすれば、消費電流とパスコンとの時定数で電圧降下速度も一定(最小)になりますから、LVDが反応できない場合のチャタリングによる電圧降下幅(最低電圧)を想定できますね。

    そうそう、LVDリセット電圧の設定ですけど、2.45Vの下が2.04Vなので、この間が欲しいな~

  • チョコです。
    >HALTなどで消費電力を一定(最小)にすれば、
    そうなると,ソフトタイマは使えないので,いっそのこと,STOPにしてLOCOで動作するインターバルタイマで
    カウントさせれば,もっと電流は減らせますかね。

    >LVDリセット電圧の設定ですけど、2.45Vの下が2.04Vなので、この間が欲しいな~
    この電圧はリニアじゃないので,ユーザの利便性というよりは,フラッシュの動作モードに合わせたような
    値になっているだけのようですね。
  • チョコさん
    LOCOだと、WDTを走らせれば、万一ウエイトに失敗してCPUが暴走しても、
    WDTリセットが利いてやり直せるので、低消費でいけそうですね。
  • チョコです。

    WDTの場合には,通常動作になった後の処理も考慮しておいてください。
  • チョコさん
    はーい ♡