RL78をコイン電池(CR2032等)で直接動作させる場合、 電池装着時に電池と電池ホルダの接触によってチャタリングが200~300msec出ますけれどもチャタリングのパルス幅が狭すぎて、マイコン内蔵LVDだと対応できそうにないので、外部でかなり長いリセットを入れる必要がありますね。
チャタリングが消えるまで待つためリセット期間のミニマム値を500msecにするとRESETのVil (LOWレベル入力閾値)がVDD×20%なので、 時定数が2.5秒くらいになるようにCRを設定すると、デバイススペックを満足できそうですね。
ちゃんと計算すると、 V(t)=VDD*(1-e^(-t/τ)) Vil=0.2*VDD=VDD*(1-e^(-t/τ)) 0.8=-e^(-t/τ) ln(0.8)=-500msec/τ τ=500msec/0.223 τ=2242msec (時定数が約2.2秒あればOK)
V(t)=VDD*(1-e^(-t/τ)) Vil=0.2*VDD=VDD*(1-e^(-t/τ)) 0.8=-e^(-t/τ) ln(0.8)=-500msec/τ τ=500msec/0.223 τ=2242msec (時定数が約2.2秒あればOK)
ps みなさん「閾値」のことを何て読んでます? 「いきち」? 「しきいち」?
リカルドさん
ケチケチプロジェクトなのでスイッチ類はありませんT_T 抵抗1個、パスコン1個のレベルで最適化(コスト削減)する必要があるので。