重箱の隅をつついて申し訳ありません。
RL78/G13などでは絶対最大定格に温度指定(25℃)がありますけれども、G14などは温度指定がありません。
G13の場合、25℃以外の絶対定格がUMから読み取れないと思うんですけれども、、、、毎回ルネサスに聞かないとダメなんですかねー^^;
Kijoさんメーカーは多数サンプルでの評価で統計的に保証できているかと思いますけど、 「一瞬」でもダメというのは中々使い勝手が悪いんですよね。 例えばインピーダンス不整合により反射が発生するとポートは定格割れをおこしちゃいますから、程度の問題的な考え方も必要なのかなーと思います。 そして、どの程度ならOK?というのは、メーカーは保証できませんから一瞬でもダメというしかないんでしょうけど、「どの程度」は、使う人が考えなければいけないのかなと思います。 技術的な裏づけを持って仮説を立てて(仕組みを推測して)、評価を行い仮説の検証を行なうことで、妥当性が生まれるのかなと思います。