CS+のコード生成ツールが生成するポインタ変数でvolatile修飾子の記述位置がおかしいものがあるように思います

藤田様の別スレッドに便乗なのですが、CS+のRL78のコード生成ツールが生成するuart通信機能のポインタ変数でvolatile修飾子の記述位置がおかしいものがあるように思います。具体的な変数名で言うと、gp_uart0_tx_addressとgp_uart0_rx_addressです。(CS+ for CC V5.00.00のコード生成機能で確認しました。)

コード生成ツールが生成した変数宣言は以下の通りです。

volatile uint8_t * gp_uart0_tx_address;         /* uart0 send buffer address */

volatile uint8_t * gp_uart0_rx_address;         /* uart0 receive buffer address */

ところが、以下の画面コピーの赤枠の箇所の通り、割り込みルーチン内で変更されるのはgp_uart0_tx_addressやgp_uart0_rx_addressの変数自身ですので以下の変数宣言が正しい気がします。

uint8_t * volatile gp_uart0_tx_address;         /* uart0 send buffer address */

uint8_t * volatile gp_uart0_rx_address;         /* uart0 receive buffer address */

試しに型修飾子の作用の仕方がvolatileと同様なconst(型修飾子の作用自体(機能)としては対義語的になる)で試してみると、変数自身に作用したのは以下の画面コピーのように橙枠の方でしたので、volatileも変数自身に作用させる場合には同様である筈です。

Parents Reply Children