CS+のコード生成ツールが生成するポインタ変数でvolatile修飾子の記述位置がおかしいものがあるように思います

藤田様の別スレッドに便乗なのですが、CS+のRL78のコード生成ツールが生成するuart通信機能のポインタ変数でvolatile修飾子の記述位置がおかしいものがあるように思います。具体的な変数名で言うと、gp_uart0_tx_addressとgp_uart0_rx_addressです。(CS+ for CC V5.00.00のコード生成機能で確認しました。)

コード生成ツールが生成した変数宣言は以下の通りです。

volatile uint8_t * gp_uart0_tx_address;         /* uart0 send buffer address */

volatile uint8_t * gp_uart0_rx_address;         /* uart0 receive buffer address */

ところが、以下の画面コピーの赤枠の箇所の通り、割り込みルーチン内で変更されるのはgp_uart0_tx_addressやgp_uart0_rx_addressの変数自身ですので以下の変数宣言が正しい気がします。

uint8_t * volatile gp_uart0_tx_address;         /* uart0 send buffer address */

uint8_t * volatile gp_uart0_rx_address;         /* uart0 receive buffer address */

試しに型修飾子の作用の仕方がvolatileと同様なconst(型修飾子の作用自体(機能)としては対義語的になる)で試してみると、変数自身に作用したのは以下の画面コピーのように橙枠の方でしたので、volatileも変数自身に作用させる場合には同様である筈です。

Parents
  • わわいです
    const は記述位置によってその作用はかわってきますが、
    volatileは記述位置にはよりませんね。
    どう書かれていようと、その変数に(関わる操作に)作用しますね
  • > volatileは記述位置にはよりませんね。

    いえ、拠りますが。

    $ cat -n hoge.c
         1  void hoge(void)
         2  {
         3      extern volatile int* hogehoge;
         4      while (*hogehoge) {
         5          ;
         6      }
         7      while (hogehoge) {
         8          ;
         9      }
        10  }
        11
        12  void piyo(void)
        13  {
        14      extern int* volatile piyopiyo;
        15      while (*piyopiyo) {
        16          ;
        17      }
        18      while (piyopiyo) {
        19          ;
        20      }
        21  }
    
    $ gcc -O2 -S hoge.c -o -
            .text
    hoge:
            movq    .refptr.hogehoge(%rip), %rax
            movq    (%rax), %rdx
    .L2:
            movl    (%rdx), %eax
            testl   %eax, %eax
            jne     .L2
    .L3:
            jmp     .L3
            .text
    piyo:
            movq    .refptr.piyopiyo(%rip), %rax
    .L7:
            movq    (%rax), %rdx
            movl    (%rdx), %edx
            testl   %edx, %edx
            jne     .L7
    .L9:
            movq    (%rax), %rdx
            testq   %rdx, %rdx
            jne     .L9
            ret
    $
    
  • 分けた方が良かったかな。

    $ cat -n piyo.c
         1  extern volatile int* hogehoge;
         2
         3  void hoge(void)
         4  {
         5      while (*hogehoge) {
         6          ;
         7      }
         8  }
         9
        10  void hogera(void)
        11  {
        12      while (hogehoge) {
        13          ;
        14      }
        15  }
        16
        17  extern int* volatile piyopiyo;
        18
        19  void piyo(void)
        20  {
        21      while (*piyopiyo) {
        22          ;
        23      }
        24  }
        25
        26  void piyora(void)
        27  {
        28      while (piyopiyo) {
        29          ;
        30      }
        31  }
    
    $ gcc -O2 piyo.c -S -o -
            .text
    hoge:
            movq    .refptr.hogehoge(%rip), %rax
            movq    (%rax), %rdx
    .L2:
            movl    (%rdx), %eax
            testl   %eax, %eax
            jne     .L2
            ret
    
            .text
    hogera:
            movq    .refptr.hogehoge(%rip), %rax
            movq    (%rax), %rax
    .L6:
            testq   %rax, %rax
            jne     .L6
            ret
    
            .text
    piyo:
            movq    .refptr.piyopiyo(%rip), %rdx
    .L9:
            movq    (%rdx), %rax
            movl    (%rax), %eax
            testl   %eax, %eax
            jne     .L9
            ret
    
            .text
    piyora:
            movq    .refptr.piyopiyo(%rip), %rdx
    .L12:
            movq    (%rdx), %rax
            testq   %rax, %rax
            jne     .L12
            ret
    
    $
    
  • わわいです
    いや、元質問のトピックにわざわざGCCもってこられましても。。
  • でも、わわいさん、RL78やRXの話にいつもいつもSHの話を持ち出されてますよね?
    (しかも、頻繁に他の人にRL78やRXでは話が違うと誤りを指摘されていて。)
    (さらに、誤りを指摘されても、意固地なまでに反論されることは有っても、素直に
    間違いを詫びる返事をされたことが無いという。)
    さすがに、あなたがそれを言いますか?という思いです、、、

    わわいさんwrote: said:
    わわいです
    いや、元質問のトピックにわざわざGCCもってこられましても。。
  • わわいです
    おまえがゆーな!というのはしごくごもっとも。自覚しておりますです
    まー、このトピックに関しては、ルネサスコンパイラはいろいろユルユルだもんで、それだからこその居心地の良さ、ってのがあったりするもんで、あんまし細かいこと言い出すと使いづらくなっちゃうよー、、、という思いもあったりします
    だもんで、GCC使い出すと、なんでこんな四角四面なんだ!!とぼやきたくなるってもんです。

    #でもオレが他CPUの話し出すときはそう言ってだしてるとおもうんですが。。<と言い訳してみるw

    まあ、最適化、とかの周辺になると、設計思想、や実装依存が色濃く出てくるところなんで、業界標準(??)たるGCCを持ってきてあーだこーだ、比較してなんやらかんやらってのは知識の共有、積み上げにも役に立つので、どしどしやってくださいませ。
Reply
  • わわいです
    おまえがゆーな!というのはしごくごもっとも。自覚しておりますです
    まー、このトピックに関しては、ルネサスコンパイラはいろいろユルユルだもんで、それだからこその居心地の良さ、ってのがあったりするもんで、あんまし細かいこと言い出すと使いづらくなっちゃうよー、、、という思いもあったりします
    だもんで、GCC使い出すと、なんでこんな四角四面なんだ!!とぼやきたくなるってもんです。

    #でもオレが他CPUの話し出すときはそう言ってだしてるとおもうんですが。。<と言い訳してみるw

    まあ、最適化、とかの周辺になると、設計思想、や実装依存が色濃く出てくるところなんで、業界標準(??)たるGCCを持ってきてあーだこーだ、比較してなんやらかんやらってのは知識の共有、積み上げにも役に立つので、どしどしやってくださいませ。
Children
No Data