皆様、こんにちは!
突然ですが、質問させていただきます。
現在、RL78/G13のStarterKitとE1エミュレーターを用いて開発の擬似演習を行っています。
LCDモジュールを用いて様々な表示を行う演習ですが、
サンプルプログラムのLCDモジュールがどのような処理を行っているのかがわかりません。
(ちなみにマイコンを用いての開発が今回初めてです…)
・通信概要(方式、ボーレート、通信ポート、関連ポート)や方式、間隔、どのようにデータの受け渡しを行っているのかのシーケンスは?
・通信速度、精度、制御方法は?
・初期起動の際の初期値や初期化処理の内容はどこを参照すればよいのか?
・初期化において、データを保持する必要があるレジスタは?
・ノイズや電源瞬断で誤信号や誤表示になる可能性があるのか?
このようなことがわからず困っています。
詳細がはっきりと記載しているマニュアルがどこにあるか、
知っている方がいらしたら、教えていただきたいです。