TETNOGUCHIです。
さて、久しぶりに KURUMIのArduinoを触ることになりそうなのでせっかくなので e2studioのローカルビルド環境をこの際設定しておきたく
e2studio 5.4.0
KPIT GCC v15
をダウンロードしてきて、導入しました。
GR-KURUMI e2studio(V4)用スケッチ環境 V1.12
http://japan.renesasrulz.com/gr_user_forum_japanese/m/mediagallery/230
を参考に(KPITもe2studioもリンク切れですが)スケッチもダウンロードして、インポートしました。
ここまでは eclipseの普通の手順なので安心していたのですがビルドすると
===============================
'Invoking: Scanner and Compiler'C:\Users\noguchi\AppData\Local\Temp\ccdAx87Y.s: Assembler messages:C:\Users\noguchi\AppData\Local\Temp\ccdAx87Y.s:1426: Error: redefined symbol cannot be used on relocsrc/RLduino78/cores/subdir.mk:69: recipe for target 'src/RLduino78/cores/RLduino78_basic.o' failedmake: *** [src/RLduino78/cores/RLduino78_basic.o] Error 1make: *** Waiting for unfinished jobs....
というエラーでコンパイルに失敗してしまいます。Local\Tempのなにがし、ってのもきになるんですが、HardwareDebug/src/RLduino78/cores/subdir.mkの69行目からの部分で/src/RLduino78/cores/RLduino78_basic.cppがシンボルの重複?でエラーになっているようです。これって治ります?それともGCC v14に戻したほうがいいんでしょうか?それともe2studio v4に?できれば最新環境のほうがありがたいのですが、メンテナンスはされているのでしょうか?もしくは解決策があるなら教えていただきたく。以上、よろしくお願いいたします。
アセンブラの挙動が変わっておりエラーとなったようです。プロジェクトの src/RLduino78/cores/RLduino78_basic.cpp を添付のものに差し替えてみて下さい。