RL78/G13,CS+ for CA,CXを使用しています。
1秒のパルス出力を行いたくポート(P0.0等)を引数に関数を作りたいのですが、引数の型はどのようにすれば可能でしょうか。
ポートの数が多いのでポートを引数にとる関数化したいです。
ポートはuserdifine.h等で
#define OUTPUT1 (P0.0)
のようにdefineして。
static void pulseOutput(int port){ port = 1;
static void pulseOutput(int port)
{
port = 1;
//1秒待機 port = 0;}
//1秒待機
port = 0;
}
上記関数を
pulseOutput(OUTPUT1);
というように関数をコールしたいです。
調べたつもりですが、既に回答が出ていれば申し訳ありません。あればそちらのpostのURLをいただけると幸いです。
design様 対応するビットをON-1s-OFFというのであり defineで定義するのであれば 何も考えず適当な形ですが #define OUTPUT1 0x01 #define OUTPUT2 0x02 ~略~ #define OUTPUT8 0x80 void pulseOutput(int port) { P0 = 0x80; delay 1s P0 = 0x00; } のように、ポートの出力ビットを 指定でもいいのではないでしょうか?
回答ありがとうございます。
Sugachance様 こちらの例の場合引数のportはどのように扱われるのでしょうか。