マイコンクロックカウント取得方法

RL78G12シリーズのマイコンを仕様しており、両エッジ外部割込みINTP0で割り込み状態を取得しています。割り込みから割り込みまでのクロックカウントを取得したいのですが、マイコンクロックカウントを取得する方法というものはありますでしょうか。教えてください。

Parents
  • わわいです
    RL78はつかったことないですが、
    内蔵タイマ・カウンタのクロック入力にマイコンクロックを選択するってことはできるんでしょうか。
    それができるなら、タイマ入力にINTP0の信号を入力することにより、それで信号間隔のクロック数をカウントできそうです
Reply
  • わわいです
    RL78はつかったことないですが、
    内蔵タイマ・カウンタのクロック入力にマイコンクロックを選択するってことはできるんでしょうか。
    それができるなら、タイマ入力にINTP0の信号を入力することにより、それで信号間隔のクロック数をカウントできそうです
Children
No Data