RL78-G1Dのサンプルプロジェクトのインポートについて

初めまして、maktと申します。

RL78-G1Dを用いた開発を行っているのですが

以下のサンプルプロジェクトのインポートおよびビルドがうまくいきません。

 

Bluetooth® Low Energy プロトコルスタック RenesasBLE アプリケーション対向RL78/G1D ソフトウェア

www.renesas.com/.../keyword-search.html

 

インポートの手順などが間違っているのでしょうか、、

どなたか教えていただけないでしょうか。

 

開発環境は以下の通りです。

e2stdio v5.4.0.018

Renesas CCRL v1.0500

 

以下の手順で行いました。

1.

2.

3.

 

エラー

Parents
  • こんにちは

    一点だけ気になったのは、アプリケーションノートに以下の記述がありますのでフォルダ名を変更して状況が変わるか一度試してみては。

    3.2.1 Zip ファイルの展開
    ZIP ファイルを任意のフォルダにコピーし、展開してください。展開されるファイル構成に関しては、「6.1
    ファイル構成」を参照してください。
    開発環境としてe2 studio をご使用になられる場合には、展開するフォルダ及びフォルダパスに対してマル
    チバイト文字(全角文字)及びブランクを含まないようにしてください。
  • じまさん

    こんばんは、ご返信ありがとうございます。
    e2stdioのワークスペース内にtmpというフォルダを作成しその中に展開しましたが
    同じエラーでした…
Reply
  • じまさん

    こんばんは、ご返信ありがとうございます。
    e2stdioのワークスペース内にtmpというフォルダを作成しその中に展開しましたが
    同じエラーでした…
Children
No Data