初めまして、maktと申します。
RL78-G1Dを用いた開発を行っているのですが
以下のサンプルプロジェクトのインポートおよびビルドがうまくいきません。
Bluetooth® Low Energy プロトコルスタック RenesasBLE アプリケーション対向RL78/G1D ソフトウェア
www.renesas.com/.../keyword-search.html
インポートの手順などが間違っているのでしょうか、、
どなたか教えていただけないでしょうか。
開発環境は以下の通りです。
e2stdio v5.4.0.018
Renesas CCRL v1.0500
以下の手順で行いました。
1.
2.
3.
エラー
maktさん、こんにちは。NoMaYと申します。画面コピーを見ていて『ここが怪しいかも知れない』と思ったのは、インポート元のプロジェクトのDefaultBuildフォルダの下もインポート先にコピーされている、と思われる点です。DefaultBuildフォルダの下にはメイクファイルが含まれているのですが、どうも自分の経験からの印象としては、メイクファイルを再生成しないといけないないのに再生成されないことがあって、それでビルドに失敗することがあるような気がする、のです。試しに、e2 studioのプロジェクトエクスプローラでDefaultBuildフォルダをごっそり削除してからビルドしてみて、結果が変わるかどうか試してみてはどうでしょうか?でも、エラーの画面コピーでは、編集ウィンドウの方もdemo_app.cを表示するのに失敗しているようですので、何か他にも原因がありそうな予感もしています、、、ちなみに、e2 studioをインストールする時に、以下の画面コピーのようにRenesas SynergyやRZ/Gに関するものも、きっとインストールをされてしまっていますよね?