お世話になります初心者IKUZOですRL78/G1Eでマニュアルではch0/ch4/ch7がパルス端子になっています
ch00→TI00/P00,TO00/P01ch04→TI04/TO04/P42ch07→TI07/TO07/P41コード生成の一般設定ではch05→入力パルス間隔測定ができるようになっております
この両者矛盾はありませんでしょうか?解釈が間違いなのでしょうか?
IKUZO様、いつもお世話になっています。コード生成サポート担当の鈴木です。
チャネル5の入力ソースはfIL固定です。通常のTI端子入力設定はできません。
以上、よろしくお願いします。
チョコさんわかりやすく説明してくださり感謝します、 「TI05入力はあっても,そこが外部に接続されていないからデバイスとして使えないだけです。」 なるほど、TIO端子の設計を見直してみます、 TOが2チャネル TIが1チャネル これが必要なところでして
鈴木 康之さんの示された資料では可能なようですね。
チョコさんアドバイスありがとうございます使用できるのは、鈴木 康之さんの示された資料では、TIO00,TIO04,TIO07の3本でTIO00→パルス出力TIO04→パルス出力TIO07→入力パルス間隔測定できないので(設定できません)どのような設定がよいのでしょうか、アドバイスお願いします
チョコです。
TI07と兼用になっているP41を使用していませんか。
TI07と兼用になっている機能が既に使われていると,TI07が設定できなくなります。
ちなみに,こちらでタイマだけをできる限り設定したところ,以下のような使い方もできます。
チョコさんアドバイスありがとうございますP41を不使用にしたら設定できましたこれでひとまずOKですが
PWM出力(マスタ)PWM出力(スレーブ)これはどういうようにするのですか?たぶんDC/DCですよね、デューティ変更して、この場合TIO04が出力になりますよね、つまりパルス出力をPWM出力にも変更できることですよねこれはすばらしい、願ったりです。