評価ボードQB-R5F10FME-TBのJP1の件

お世話になります初心者IKUZOと申します
QB-R5F10FME-TBのJP1の件でございます
QB-R5F10FME-TBのJP1によりましてLDO_OUT端子
にAVDDが接続されております
この状態で内部LDOが有効化された場合に悪影響があることはございませんでしょうか?
つまり不注意でJP1を切断せずに
内部LDOが有効化してしまった場合でございます。

  • IKUZOさん
    マイコンの動作推奨がAVDD≦3.6Vでご使用くださいということで、
    LDO_OUTの出力(2.0~3.3V)をAVDDに接続した状態でLDOを有効にするのが正しい使い方になりますよ。
    JP1を切断する場合は、外部からAVDDに電圧を供給する必要があります。
    ということでQB-R5F10FME-TBは予めAVDDとLDO_OUTをショートしてくれているみたいです。
  • Kirinさん
    いつもありがとうございます
    「AVDD≦3.6V」だったんですね
    AVDDに+5Vを加えてしまっていたので、もしかすると
    壊れているかもしれませんね、
    「LDO_OUTの出力(2.0~3.3V)をAVDDに接続した状態で
    LDOを有効にするのが正しい使い方」なるほどです
    早速修正してやってみます、
    AVDDのみなんですね、AVDD_nで+5Vと早合点しました。
  • Kirinさん
    LDOを有効にできました、+3.3Vを出力しております
    壊れてなかったようです、ありがとうございました。