ルネサスのBLEモジュール RY7011A0000DZ00なのですが、フラッシュ書き換えには注意が必要です。
なんと、フラッシュの最後のブロックである255ブロック目にユニークなデバイスアドレスが記載してあります。
皆さん、下記のドキュメントに書いてあるので注意をしてください。RFPでErase等のチェックを外す必要があります。
RL78/G1D モジュール ファームウェア ユーザーズマニュアル
https://www.renesas.com/ja-jp/search/keyword-search.html#q=r01uw0160&genre=tooldownload
私は、気付かず消してしまいました。まぁ何かを書いて使えるので、動作上は問題ありまんが、少しがっかりです。
o2tomoさん
結構、罠ですね^^; でもPublic Addressはなくなってもいいかもしれませんよ。 セキュリティ的にはRandom Addressの方が安全ですから。
↓を使って乱数生成してください^^
Download RL78 タイマーによるRNG(乱数発生器)サンプルプログラム(for CC)
Kirinさん
RNG(乱数発生器)サンプルプログラムのグット情報ありがとうございます。 利用を考えてみます。