環境はCS+ for CC V8.01.00 [03 Dec 2018] / CC-RL V1.08.00 /R5F100AE /EEL pack02使用です。
セルフRAMリスト(R20UT2943JJ0302)を参照してFEF00H-FF07FHを空けてmapファイルは下記の状態です。
.monitor2 0000fe00 0000ffff 200 1.dataR 000ff080 000ff160 e1 2.bss 000ff162 000ffe05 ca4 2.sdataR 000ffe20 000ffe20 0 2.sbss 000ffe20 000ffe20 0 2EEL_SDAT 000ffe20 000ffe20 1 2FDL_SDAT 000ffe22 000ffe23 2 2
このときに関数の引数や関数内の変数がFF020HなどFEF00H-FF07FHの中に配置されることがあります。
EEL_ERR_INTERNALやRefreshの失敗などが起こっていて、これが原因だと思っています。
map上だと未使用に見えるのですが、セクション指定が足りないなどあるのでしょうか?