EEL pack02のメモリに関して

Former Member
Former Member

環境はCS+ for CC V8.01.00 [03 Dec 2018]  / CC-RL V1.08.00   /R5F100AE  /EEL pack02使用です。

セルフRAMリスト(R20UT2943JJ0302)を参照してFEF00H-FF07FHを空けてmapファイルは下記の状態です。

.monitor2   0000fe00 0000ffff 200 1
.dataR        000ff080 000ff160 e1 2
.bss           000ff162 000ffe05 ca4 2
.sdataR      000ffe20 000ffe20 0 2
.sbss          000ffe20 000ffe20 0 2
EEL_SDAT  000ffe20 000ffe20 1 2
FDL_SDAT  000ffe22 000ffe23 2 2

このときに関数の引数や関数内の変数がFF020HなどFEF00H-FF07FHの中に配置されることがあります。

EEL_ERR_INTERNALやRefreshの失敗などが起こっていて、これが原因だと思っています。

map上だと未使用に見えるのですが、セクション指定が足りないなどあるのでしょうか?

Parents
  • Former Member
    Former Member
    わわいさん NoMaYさん
    回答ありがとうございます。
    スタックサイズを確認して開始位置を検討したいと思います。
    ご提示頂いた内容で任意サイズのRAMが確保できました。
    このときメモリ上ではeel_reserverdという表示になりますが、
    中身は0ではなくなっているのでEELで使用する内容になっているのかな?という感じでした。
  • designさん、こんにちは。NoMaYです。

    > 中身は0ではなくなっている
    それは不定値が見えているだけかも知れません。というのは、セクション種別としてはbssとしたのですが、このような非標準のbss種別のセクションは、標準のスタートアップルーチンではケアされない(スタートアップルーチンでは0クリアしない)からです。(同様に、非標準のdata種別のセクションも標準のスタートアップルーチンではケアされず、変数初期値のROM→RAMへのコピーが行われないです。ちなみに、IARコンパイラでは、このようなセクションは noinit という種別になるようで、このネーミングの意図が理解出来た瞬間、ナルホド、と思ったことがありました。)

Reply
  • designさん、こんにちは。NoMaYです。

    > 中身は0ではなくなっている
    それは不定値が見えているだけかも知れません。というのは、セクション種別としてはbssとしたのですが、このような非標準のbss種別のセクションは、標準のスタートアップルーチンではケアされない(スタートアップルーチンでは0クリアしない)からです。(同様に、非標準のdata種別のセクションも標準のスタートアップルーチンではケアされず、変数初期値のROM→RAMへのコピーが行われないです。ちなみに、IARコンパイラでは、このようなセクションは noinit という種別になるようで、このネーミングの意図が理解出来た瞬間、ナルホド、と思ったことがありました。)

Children
  • Former Member
    Former Member in reply to NoMaY
    NoMaYさん
    確認したところ不定値になっていたようです。
    eel_reserverdを0で初期化して、EELinitを実行すると一部が
    0から書き換わるのが確認できたのでここが実際に使っているデータのようでした。

    意図通りの動作になりました。皆さん回答いただきありがとうございます。