e2 studio になってから、以下、操作があるかどうかご教授お願いします。
・メモリエリアの全0xff 埋め
・全メモリエリアのダンプ出力
メモリービューにはファイル出力機能はないので、(訂正:ツールバーにはimport/exportボタンがありますね)「Debugger Console」ビューにGDBコマンドをコピペしてください。GDBコマンドの内容は以下のリンク先にあるマニュアルを見てください。単にメモリダンプを取るならxコマンドを使います。
x/16b 0x2000
↑アドレス0x2000から 16バイトをダンプする場合(参考) https://sourceware.org/gdb/onlinedocs/gdb/Memory.htmldump/restoreコマンドを使えばメモリ内容をファイルに出力したり、ファイルから読み込んだりできます。(参考) https://sourceware.org/gdb/onlinedocs/gdb/Dump_002fRestore-Files.html例えば2000-20FFのメモリをS-formatファイルに出力する時は:
dump srec memory memdump.mot 0x2000 0x2100
反対にファイルからメモリに書き込むには
restore writemem.srec 0 0x2000 0x2100
のようになります。(ファイルの置き場所はプロジェクトフォルダです)試してみてください。