多重割り込み時に優先順位が同じ場合のとき

こんばんわ。うさぎと申します。

「RL78/G14 ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev. 3.30 2016.08」の

P1021に「現在処理中の割り込みと同レベルか,より低い優先順位の割り込み要求が発
生した場合には,多重割り込みとして受け付けられません。ただしレベル0 の割り込み中にIE フラグをセット
(1)した場合には,レベル0の他の割り込みも許可されます。」とあります。

しかしP1022の「表21 - 11 割り込み処理中に多重割り込み可能な割り込み要求の関係」を見ると、

レベル0以外の場合でも、同じレベルの多重割り込みは受け付けられるように読み取れます。

たとえば、処理中の割り込みレベルがISP0=1,ISP1=0 の時、IE=1でPRが10のときに○(多重割り込み可能)となっています。

また、P1019の「図21 - 11 割り込み要求受け付け処理アルゴリズム」では、

フローチャート中の割り込み要求受付の条件式が(××PR1,××PR0)≦ (ISP1,ISP0)となっていて、同じレベルなら多重割り込みが受け付けられるように思えます。

表や式の解釈が間違っているのでしょうか…。

実機で試してみればよいのでしょうが、どなたかご存知の方がいらっしゃれば、ご教示頂きたく、よろしくお願いいたします。

Parents
  • usagiさん。
    これは,ISPとPRの関係で考えれば理解できるかと思います。ISPが初期状態の11の場合には,PRが11を含めてすべての割り込みが受け付けられる必要があります。つまり,ISPとPRが同じ場合には受け付ける必要があるということです。
    同様にISPが10の場合(PRが11の割り込み処理中)にはPRが10以上の優先度のみが受け付け可能です。ISPが01の場合(PRが10の割り込み処理中)にはPRが01以上の優先度,ISPが00の場合(PRが01の割り込み処理中)にはPRが00のみ受け付け可能になります。つまり,処理中の割り込みのPRの値とISPの値がずれていることがキーです。
    「現在処理中の割り込みと同レベル」はISPの値を意味していません。単に,同じレベルというだけです。
    この結果,PRが00の割り込みはISPでは禁止できません。単にIEビットで制御すればいいだけです。
    ざっと,言うとこんな感じです。
  • usagiさん。
    RL78/G14のマニュアルをダウンロードしたので,まとめ直します。
    P1022の「表21 - 11 割り込み処理中に多重割り込み可能な割り込み要求の関係」で左側がISPの値しか書いてないのが混乱のもとです。
    一番下のISPが11は,割り込みを実行中ではなく,割り込み全く受け付けていない状態です。ここがマニュアルのおかしい部分です。おそらく,何も考えずに左側を「処理中の割り込み」としてしまったものと想像できます。
    その上のISPが10は,優先順位レベル3(PR=11)の割り込み処理中です。
    さらにその上が,優先順位レベル2(PR=10)の割り込み処理中です。
    一番上は,優先順位レベル1(PR=01)の割り込み処理中です。
  • usagiさん、EB68さん、こんにちは。NoMaYと申します。

    EB68さんのリプライをもとにマニュアルの表の画面コピーに赤入れしてみました。以下のようになっていなければならない、ということですね。

    RL78/G14 ユーザーズマニュアル ハードウェア編
    www.renesas.com/jp/ja/search/keyword-search.html#q=r01uh0186
    r01uh0186jj0330-rl78g14.pdf

  • NoMaYさん
    割り込み中でもISPを書き換えてISP1=1、ISP0=1にすることもできるので、必ずしもISP1=1、ISP0=1が割り込み未受付け状態とは限りません。
    ふつうはやりませんけどね^^;
    フラッシュセルフ中の割り込みもISPが変化しないので、割り込み中もISP1=1、ISP0=1のままだし。


    PS
    どうUMを修正するか楽しみですね。
    でも大変だよ。RL78シリーズ全部のUMの修正なんて>_<

  • usagiさん,NoMaYさん,Kirinさん。

    手元にあったTESSERAさんのRL78/G14 StickとCS+CCの環境で,INTP0~INTP4を使って確認してみました。

    プロジェクトと画面キャプチャ結果をPDFにしたものを参考用に添付しておきます。

    いろいろ設定するのが面倒なので,INTP0~INTP4割り込みは全てソフトで割り込み要求をセット(PIFxを1に)しています。

     

    >割り込み中でもISPを書き換えてISP1=1、ISP0=1にすることもできるので…

    それをやると,多重割り込みの仕組みそのものが崩れてしまうので,絶対にやるべきではないですね。

    >どうUMを修正するか楽しみですね

    いまさら,これだけでの修正はしないと思いますよ。

    G14多重割り込み.zip

  • チョコです。

    >割り込み中でもISPを書き換えてISP1=1、ISP0=1にすることもできるので、必ずしもISP1=1、ISP0=1が割り込み未受付け状態とは限りません。

    Kirinさん,「ISP1=1、ISP0=1」はRL78の状態としては,「割り込み未受付状態」です。「割り込み中でもISPを書き換えてISP1=1、ISP0=1に・・・」は,「「割り込み未受付状態」にした」だけのことです。RL78の状態やその後の動作でみると同じことです。その後プログラムが思った通りに動作するかどうかはわかりませんが。。。
  • EB68さん
    ISPとPRレジスタの関係が分かる結果ですね。

    >いまさら,これだけでの修正はしないと思いますよ。
    なるほど、それでもう78K0Rが登場してから10年以上もUMが直っていないんですねorz
    次の製品のUMでどう記載されるか楽しみです!(あえて現状維持か、チョイ変してくるか)

    >>割り込み中でもISPを書き換えてISP1=1、ISP0=1にすることもできるので…
    >それをやると,多重割り込みの仕組みそのものが崩れてしまうので,
    >絶対にやるべきではないですね。
    アセンブラだとアーキテクチャを骨の髄までいじれちゃうのがいいんですけどねー。

    その昔、大先輩がEB-69というエミュレータで開発してましたけれども
    「コンソールから入力したニーモニックがマシン語になるんだよ」と熱く語っていました。
    当時はアセンブラやコンパイラが高価だったので、エミュレータ上で開発したコードをそのまま製品に書き込んでいたようです。
Reply
  • EB68さん
    ISPとPRレジスタの関係が分かる結果ですね。

    >いまさら,これだけでの修正はしないと思いますよ。
    なるほど、それでもう78K0Rが登場してから10年以上もUMが直っていないんですねorz
    次の製品のUMでどう記載されるか楽しみです!(あえて現状維持か、チョイ変してくるか)

    >>割り込み中でもISPを書き換えてISP1=1、ISP0=1にすることもできるので…
    >それをやると,多重割り込みの仕組みそのものが崩れてしまうので,
    >絶対にやるべきではないですね。
    アセンブラだとアーキテクチャを骨の髄までいじれちゃうのがいいんですけどねー。

    その昔、大先輩がEB-69というエミュレータで開発してましたけれども
    「コンソールから入力したニーモニックがマシン語になるんだよ」と熱く語っていました。
    当時はアセンブラやコンパイラが高価だったので、エミュレータ上で開発したコードをそのまま製品に書き込んでいたようです。
Children
No Data