はじめまして、hiro_sと申します。
現在RL78/G13を使用した開発を行っているのですが、メインクロックの
マッチングにおいてゲインが不足して発振が停止するという状況に
なっています。
発振子メーカーよりCMCレジスタのAMPHを0から1にすることで
解決するとの話があるのですが、ハードウェアマニュアル上では
AMPH=0:1~10MHz
AMPH=1:10~20MHz
と記載されています。
今回使用している発振子は7.37MHz品であり、AMPH=1に
設定を変えても良いか悩んでいます。
また、AMPH=1に変更した場合、動作モードとしては
低速モードではなく高速モード扱いになるという認識で
正しいでしょうか。
御存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますと
幸いです。