こんにちは TTです。
現在、下記のような処理を行おうとしています。
A:自分(RL78F14)
B:通信相手(Aからもらったデータ内容に応じて返信してくる)
1. A→Bへデータを送信する
2. 自分(A)は自分で送信したデータを受信してしまうので、送信したデータと受信したデータが同じならデータを破棄する
3. Bからの返信を受信するまで待つ
4. Bからの返信を受信出来たら、データを取り出す。
しかし、上記処理中の3でBからのデータを受信することが出来ません。
通信ログを確認したところ、
・A→Bへ正しくデータを送信できている事、B→Aへデータが正しく送信されていることは確認できています。
・BはAからのデータをもらって15ms程度で返信を返してきています。
現在の不具合の仮説としては、「自分の送信データ受信→受信完了の間にBからの返信が来てしまっている?」と考えています。
そこで、EUARTの受信データの受信完了にはどれくらい時間がかかるものなのでしょうか?
また、ほかに考えられる原因等あればご教授ください。