お世話になります。
RL78/G14を使用しています。
外部割込みINTP0の立下りエッジでタイマアレイユニットTAU0 チャンネル0の入力間隔測定を行いたいと思っています。
しかし、TAU0のインプットキャプチャ割込みが発生しません。
アプリケーションノートに似たようなことをしている例があったのですが、
(1) アプリケーションノート、サンプルコードでは "PM0 |= 0x01"と記述があります。
TI00を使用しないにもかかわらずTI00を入力として設定しなければならないのでしょうか。
(2) サンプルコードではINTP0の割込みが記述されています。(優先順位の設定や実際の割込み関数)
INTP0の割込みは必要ないのですが、記述しなければならないのでしょうか。
ご教授をお願いいたします。