電源投入直後のN-chオープン・ドレイン出力について

こんにちは。
RL78/G13のN-chオープン・ドレイン出力に、電源に抵抗とLEDでプルアップしました。LEDは常時消灯で使用します。電源投入直後に一瞬ピカっと光るようですが、これはリセット時の出力モードから入力モードに切り替えるまでの過渡応答で、避けられないものでしょうか。考えるべきところが違っていたら申し訳ありません。

Parents
  • チョコです。
    どのように光っているのかわかりませんが,RESET端子にLOWを入力して同じ状態が発生すれば,ソフトウェアに問題が考えられます。
    電源投入直後のみであれば,電源ON後にトランジスタが動作可能になったが,論理回路として動作していないような電源電圧で出力が不定になることが原因とも考えられます。ただ,この場合には,トランジスタのドライブ能力はそれほど大きくないので,LEDが明確にわかるほど光ることはないはずですが。
Reply
  • チョコです。
    どのように光っているのかわかりませんが,RESET端子にLOWを入力して同じ状態が発生すれば,ソフトウェアに問題が考えられます。
    電源投入直後のみであれば,電源ON後にトランジスタが動作可能になったが,論理回路として動作していないような電源電圧で出力が不定になることが原因とも考えられます。ただ,この場合には,トランジスタのドライブ能力はそれほど大きくないので,LEDが明確にわかるほど光ることはないはずですが。
Children
No Data