CPUパワーオン契機について

御世話になっております。

無知およびこちらで質問する内容ではないかもしれませんがお知恵を貸して頂けますと幸いです。

 

外付けRTCの任意の時刻になったら、CPUの電源をON(コールドスタート)するような事って可能でしょうか? ※DeepSleepからの復帰ではありません。

可能だとすればどのような回路を組めば宜しいかご教授いただけますと助かります。

Parents
  • bunbunさん
    CPUとRTCをI2Cで接続して電源を別にしますCPUは5V、RTCは電池、RTCのアラーム出力をフォトリレーに接続してCPUの5VをON/OFFします、その回路は並列にマニュアルSWでパワーON/OFFできるようにしておいて、まずマニュアルでONしてRTCの設定をします、設定が終わると、OFFします、そうするとRTC時刻になるとCPUに電源が供給されます、以上です。
Reply
  • bunbunさん
    CPUとRTCをI2Cで接続して電源を別にしますCPUは5V、RTCは電池、RTCのアラーム出力をフォトリレーに接続してCPUの5VをON/OFFします、その回路は並列にマニュアルSWでパワーON/OFFできるようにしておいて、まずマニュアルでONしてRTCの設定をします、設定が終わると、OFFします、そうするとRTC時刻になるとCPUに電源が供給されます、以上です。
Children
  • ご教授有難うございます。
    そのような構成で検討しておりましたが、経験がなかったので少し安心いたしました。
    RTCはR2221のような物で検討中です。