CPUパワーオン契機について

御世話になっております。

無知およびこちらで質問する内容ではないかもしれませんがお知恵を貸して頂けますと幸いです。

 

外付けRTCの任意の時刻になったら、CPUの電源をON(コールドスタート)するような事って可能でしょうか? ※DeepSleepからの復帰ではありません。

可能だとすればどのような回路を組めば宜しいかご教授いただけますと助かります。

Parents
  • Bunbunさん

    できまよ。
    たぶん汎用のRTC ICを使うよりも、外部RTCの代わりにRL78+サブクロックの構成で外部RTCを作って、
    RTC用のRL78とは別にメイン制御用のマイコンとして、もう1つ別のRL78の用意するのがコスト的にも電流的にも有利かと思います。

      外部RTC(RL78+サブクロック) -> パワーMOS(電源制御) -> メインマイコン(RL78)+電流をいっぱい消費する回路
    みたいな構成ですかね。

    外部RTCとしてRL78を使えば、僅か0.5uAでRTC動作できますから。コストも100円くらいでいけるかもです。
    マイコンなのでアラーム付きRTC以上の機能も追加できますし^^

     

    それと、RTC(RL78)とメインマイコン(RL78)は
    IIC(P60,P61で接続すれば片方のマイコン電源が落ちてもOK)を使って通信できるので、
    メインマイコンからRTCへ時刻設定とか色々やらせても良いかもしれません。

  • ご教授有難うございます。
    ただ消費電流を極力抑えたい為、別マイコンはない構成で現在、検討しております。
Reply Children
No Data