workshop(以下HEWと称す)のVersion 4.09.00.007を使用して、E1でRX621の開発を行っています。
電源はHEWの電源と外部電源を使用しています。
その時、周辺機器の制御がうまくいきません。下記のような現象が起こっています。(基板に装着しているのLEDを点滅させようとしています。)
・正常の動作
【プログラムをROM化して、外部電源のみを使用の場合、LEDが点滅します。】
・不具合の動作
【HEWを接続、外部電源を使用の場合、LEDが点滅しません。】
(HEWのみでもLEDが点滅しません。その他機器の制御も全て動作しません。E1のVCCのランプは緑に点灯、RESETのランプはオレンジに点灯)
HEWを使用してデバッグを行いたいのですが、特殊な設定等ありますでしょうか?
そもそも、HEWの電源を使用、外部電源を使用し、電源が競合してもよいのでしょうか?