switch 文使用時の挙動 (最適化なし時)

お世話になります。

以下プログラムで、

ビルドツールの設定を最適化なし

E2Liteを使いRL78/G13の実チップにてデバッグ(自動生成ツールの設定=デバッグあり)

ブレーク設定を①、②に設定

 にて試しているのですが、

①で、停止後、F5で実行をすると、②で停止する予定が停止せず、

また①に戻ってしまいます(リセットしてしまう)

  ※シミュレータでは、ちゃんと②で停止します。

 

void main1(void)  //自動生成コードmain からの飛び先

{
unsigned char v,x;
    v=1;     //①
    switch(v){
        case 0:x=x+1;break;
        case 1:x=x+1;break;
        case 2:x=x+1;break;
        case 3:x=x+1;break;
        case 4:x=x+1;break;
    }
    while(1){
        x=x+1;     //②
    }
 }

調べると、switch 文は、最適化なしでは、テーブルジャンプコードに

生成されるようで、以下 逆アセンブルの③のところで、BR AX  (AXレジスタで示すアドレスにジャンプ)

するはずが、AXの値が0のままになってしまっています。よって、0番地にジャンプするので、リセット時

同様の挙動になってしまう。この理由がわからず困っています。宜しくお願い致します。

void main1(void)

{

_main1:
c7 PUSH HL
c1 PUSH AX
fbf8ff MOVW HL,SP

unsigned char v,x;

v=1;

cc0101 MOV [HL+1H],#1H
switch(v){

e1 ONEB A
318e SHRW AX,8H
440500 CMPW AX,#5H
de24 BNC $_main1+0x34
12 MOVW BC,AX
490a20 MOV A,200AH[BC]
311c SHLW BC,1H
9efc MOV CS,A
790020 MOVW AX,2000H[BC]
61cb BR AX    ;<<<<<<<<<<<<<<<<<③

 

case 0:x=x+1;break;

8b MOV A,[HL]
81 INC A
9b MOV [HL],A
ef12 BR $_main1+0x34
case 1:x=x+1;break;

8b MOV A,[HL]
81 INC A
9b MOV [HL],A
ef0d BR $_main1+0x34
case 2:x=x+1;break;

8b MOV A,[HL]
81 INC A
9b MOV [HL],A
ef08 BR $_main1+0x34
case 3:x=x+1;break;

8b MOV A,[HL]
81 INC A
9b MOV [HL],A
ef03 BR $_main1+0x34
case 4:x=x+1;break;

8b MOV A,[HL]
81 INC A
9b MOV [HL],A
}

 

while(1){

 

x=x+1;

8b MOV A,[HL]
81 INC A
9b MOV [HL],A
}

effb BR $_main1+0x34

 

}

c0 POP AX
c6 POP HL
d7 RET

Parents
  • > 逆アセンブルの③のところで、BR AX (AXレジスタで示すアドレスにジャンプ)
    > するはずが、AXの値が0のままになってしまっています。よって、0番地にジャンプ

    見た感じ、

    > 790020 MOVW AX,2000H[BC]

    AXにミラー領域を通してジャンプ先の下位16ビットを取得して

    > 61cb BR AX    ;<<<<<<<<<<<<<<<<<③

    ジャンプしてるようなので、AXが0になるのだとしたらミラー領域が間違ってる可能性が高いと思います。マイコンの種類の設定を間違えてミラー領域が正しくない番地になってるのでは。

    あと直接関係ないとは思いますが

    > unsigned char v,x;
    > v=1;     //①
    > switch(v){
    > case 0:x=x+1;break;

    変数 x の値が未初期化操作してしまっており、未定義動作を踏んでいます。
  • コメントありがとうございます。
    >AXが0になるのだとしたらミラー領域が間違ってる可能性が高いと思います。
    確かにそうなのかと思うのですが、
    以下の④のところにアセンブラ命令レベルでブレーク設定して、ステップ実行
    すると、AXには、ジャンプ先アドレスが転送され、③のジャンプが成功するの
    で混乱しています。④のブレーク設定せず実行する場合NG、E2Liteなしの、
    HEX書き込みでもNGでした。

    x未定義ご指摘の通りです。


    790020 MOVW AX,2000H[BC] <④
    61cb BR AX    ;<<<<<<<<<<<<<<<<<③
  • マイコンの種類の設定は確認されましたか?
Reply Children
No Data