switch 文使用時の挙動 (最適化なし時)

お世話になります。

以下プログラムで、

ビルドツールの設定を最適化なし

E2Liteを使いRL78/G13の実チップにてデバッグ(自動生成ツールの設定=デバッグあり)

ブレーク設定を①、②に設定

 にて試しているのですが、

①で、停止後、F5で実行をすると、②で停止する予定が停止せず、

また①に戻ってしまいます(リセットしてしまう)

  ※シミュレータでは、ちゃんと②で停止します。

 

void main1(void)  //自動生成コードmain からの飛び先

{
unsigned char v,x;
    v=1;     //①
    switch(v){
        case 0:x=x+1;break;
        case 1:x=x+1;break;
        case 2:x=x+1;break;
        case 3:x=x+1;break;
        case 4:x=x+1;break;
    }
    while(1){
        x=x+1;     //②
    }
 }

調べると、switch 文は、最適化なしでは、テーブルジャンプコードに

生成されるようで、以下 逆アセンブルの③のところで、BR AX  (AXレジスタで示すアドレスにジャンプ)

するはずが、AXの値が0のままになってしまっています。よって、0番地にジャンプするので、リセット時

同様の挙動になってしまう。この理由がわからず困っています。宜しくお願い致します。

void main1(void)

{

_main1:
c7 PUSH HL
c1 PUSH AX
fbf8ff MOVW HL,SP

unsigned char v,x;

v=1;

cc0101 MOV [HL+1H],#1H
switch(v){

e1 ONEB A
318e SHRW AX,8H
440500 CMPW AX,#5H
de24 BNC $_main1+0x34
12 MOVW BC,AX
490a20 MOV A,200AH[BC]
311c SHLW BC,1H
9efc MOV CS,A
790020 MOVW AX,2000H[BC]
61cb BR AX    ;<<<<<<<<<<<<<<<<<③

 

case 0:x=x+1;break;

8b MOV A,[HL]
81 INC A
9b MOV [HL],A
ef12 BR $_main1+0x34
case 1:x=x+1;break;

8b MOV A,[HL]
81 INC A
9b MOV [HL],A
ef0d BR $_main1+0x34
case 2:x=x+1;break;

8b MOV A,[HL]
81 INC A
9b MOV [HL],A
ef08 BR $_main1+0x34
case 3:x=x+1;break;

8b MOV A,[HL]
81 INC A
9b MOV [HL],A
ef03 BR $_main1+0x34
case 4:x=x+1;break;

8b MOV A,[HL]
81 INC A
9b MOV [HL],A
}

 

while(1){

 

x=x+1;

8b MOV A,[HL]
81 INC A
9b MOV [HL],A
}

effb BR $_main1+0x34

 

}

c0 POP AX
c6 POP HL
d7 RET

Parents
  • nyanさん、こんにちは。NoMaYです。

    追加ですが、同じ時のシミュレータでの画面コピーも見たいです。

    > 以下の③でAXがゼロになるのであれば、その前の命令の実行の時、BCレジスタ値と(BC+0x2000)番地のメモリ値がどうなっているか知りたいです。CS+(だと思われますが)の画面コピーを見せて頂けませんか?
    > > 790020 MOVW AX,2000H[BC]
    > > 61cb BR AX    ;<<<<<<<<<<<<<<<<<③

  • NoMaY さん
    すみません、CS+のROM設定を直したところ解決しました。
    BCの値ですが、0002 となっていました。
    BCレジスタ値は、実機、シミュレータとも同一でした。
    判ったことは、実ROM96Kなのに、CS+ 64K設定の場合、
    CS+デバッガでステップ実行だと何故か、F2000H-F3000Hの
    エリアも参照できるため、正常に実行できる。
    しかし、RUNで一気に動かすと参照できず0番地の飛んで
    しまう(本来こちらが正しい動作)の為、嵌ってしまいま
    した。ステップ実行でもF2000H-F3000Hの参照が出来なけれ
    ばもっとはやく解決したと思いますが。まーその前に設定
    の間違いが無ければ問題にならなかったのですが。
    お騒がせしました。
Reply
  • NoMaY さん
    すみません、CS+のROM設定を直したところ解決しました。
    BCの値ですが、0002 となっていました。
    BCレジスタ値は、実機、シミュレータとも同一でした。
    判ったことは、実ROM96Kなのに、CS+ 64K設定の場合、
    CS+デバッガでステップ実行だと何故か、F2000H-F3000Hの
    エリアも参照できるため、正常に実行できる。
    しかし、RUNで一気に動かすと参照できず0番地の飛んで
    しまう(本来こちらが正しい動作)の為、嵌ってしまいま
    した。ステップ実行でもF2000H-F3000Hの参照が出来なけれ
    ばもっとはやく解決したと思いますが。まーその前に設定
    の間違いが無ければ問題にならなかったのですが。
    お騒がせしました。
Children
No Data