ADコンバータとDTC転送(ソフトウエアトリガ、スキャン、ワンショット変換)で他の端子のアナログデータを読み込む

アナログAN3-AN9の7CHをスキャンモードでDTC転送で読み込んでいます。

メインループで、タイマー1msec割り込みを利用し、2msec毎にADスタート、DTCスタートしております。

AD変換終了割り込みでCHを切替ていますが、CS+のウオッチで変換データbuffer3~9を見ていると、

たまにbuffer3にbuffer4のデータが読み込まれたり(ほかのCHも同じことがおこっている)

しています。

ADスタートかDTC転送のどこを修正したらよいか困っており、ご教授をお願い致します。

 

ソース

メインループ r_main.c

while (1U)
{

---

if(timer_2msec == 0) /****** 2m sec 周期 *****/
{
timer_2msec = 2; 
NOP();
R_ADC_Start(); //A/Dコンバータスタート
R_DTCD0_Start(); // DTC enabled
}

 

割り込み処理 r_cg_adc_user.c

static void __near r_adc_interrupt(void)
{
/* Start user code. Do not edit comment generated here */

R_ADC_Stop(); //ADCS = 0U


if(ad_ch_fg == 0){
buffer3 = (g_ad_value[0U] & 0xFFC0U) >> 6U;
buffer4 = (g_ad_value[1U] & 0xFFC0U) >> 6U;
buffer5 = (g_ad_value[2U] & 0xFFC0U) >> 6U;
buffer6 = (g_ad_value[3U] & 0xFFC0U) >> 6U;

NOP();
ADS = 0x07; // AN7-AN10に切替
NOP();
NOP();
NOP();
R_ADC_Start(); //ADCS = 1U
R_DTCD0_Start(); //DTCスタート
}
else if(ad_ch_fg == 1){
buffer7 = (g_ad_value[0U] & 0xFFC0U) >> 6U;
buffer8 = (g_ad_value[1U] & 0xFFC0U) >> 6U;
buffer9 = (g_ad_value[2U] & 0xFFC0U) >> 6U;
bufferA = (g_ad_value[3U] & 0xFFC0U) >> 6U;

NOP();
ADS = 0x03; // AN3-AN6に切替
NOP();
NOP();
NOP();
ad_fin_fg = 0;
}

ad_ch_fg ^= 0x01;
NOP();

/* End user code. Do not edit comment generated here */
}

 

Parents Reply Children
  • DTCは初期設定のみですが、再設定が必要ですか?

    初期設定は、下記のようにしています。

    #pragma address dtc_vectortable = 0xFFB00U
    uint8_t __near dtc_vectortable[53U];

    #pragma address dtc_controldata_0 = 0xFFB40U
    st_dtc_data __near dtc_controldata_0;


    void R_DTC_Create(void)
    {
    /* Enable input clock supply */
    DTCEN = 1U;
    /* Disable all DTC channels operation */
    DTCEN0 = 0x00U;
    DTCEN1 = 0x00U;
    DTCEN2 = 0x00U;
    DTCEN3 = 0x00U;
    DTCEN4 = 0x00U;
    DTCEN5 = 0x00U;
    DTCEN6 = 0x00U;
    /* Set base address */
    DTCBAR = 0xFBU;
    /* Set DTCD0 */
    dtc_vectortable[9] = 0x40U;
    dtc_controldata_0.dtccr = _01_DTC_TRANSFER_MODE_REPEAT | _40_DTC_DATA_SIZE_16BITS | _00_DTC_REPEAT_AREA_DEST |
    _00_DTC_SOURCE_ADDR_FIXED | _00_DTC_CHAIN_TRANSFER_DISABLE | _20_DTC_REPEAT_INT_ENABLE;
    dtc_controldata_0.dtbls = _01_DTCD0_TRANSFER_BLOCKSIZE;
    dtc_controldata_0.dtcct = _04_DTCD0_TRANSFER_BYTE;
    dtc_controldata_0.dtrld = _04_DTCD0_TRANSFER_BYTE;
    dtc_controldata_0.dtsar = _FF1E_DTCD0_SRC_ADDRESS;
    dtc_controldata_0.dtdar = _F900_DTCD0_DEST_ADDRESS;
    }
  • チョコです。
    リピート転送で,転送先が0xF900(下位8bitが0x00)ならば,再設定は必要ないですね。
    そうなると,ADCの設定が本当にワンショット変換になっているかと,R_ADC_Start();とR_DTCD0_Start();の順番が気になりますね。
  • チョコさん、ご確認ありがとうございます。

    ADCの設定はワンショット変換になっていると思います。
    ADM1 = _00_AD_TRIGGER_SOFTWARE | _20_AD_CONVMODE_ONESELECT;

    R_ADC_Start();とR_DTCD0_Start();の順番、メインループ、割り込み処理とも種々変えてみましたが、変わらずでした。。。
    DTCEN1のレジスタを読み出してウォッチで見ていると、7ビットのキー入力が使っていないのに、起動許可”1”
    になっていますが、何か関係ありますでしょうか?

    ちなみにADCの設定は、下記のようになってます。

    void R_ADC_Create(void)
    {
    ADCEN = 1U; /* supply AD clock */
    ADM0 = _00_AD_ADM0_INITIALVALUE; /* disable AD conversion and clear ADM0 register */
    ADMK = 1U; /* disable INTAD interrupt */
    ADIF = 0U; /* clear INTAD interrupt flag */
    /* Set INTAD low priority */
    ADPR1 = 1U;
    ADPR0 = 1U;
    /* The reset status of ADPC is analog input, so it's unnecessary to set. */
    /* Set ANI0 - ANI9 pin as analog input */
    PM8 |= 0xFFU;
    PM3 |= 0x18U;
    ADM0 = _38_AD_CONVERSION_CLOCK_2 | _00_AD_TIME_MODE_NORMAL_1 | _40_AD_OPERMODE_SCAN;
    ADM1 = _00_AD_TRIGGER_SOFTWARE | _20_AD_CONVMODE_ONESELECT;
    ADM2 = _40_AD_POSITIVE_AVREFP | _20_AD_NEGATIVE_AVREFM | _00_AD_AREA_MODE_1 | _00_AD_RESOLUTION_10BIT;
    ADUL = _FF_AD_ADUL_VALUE;
    ADLL = _00_AD_ADLL_VALUE;
    ADS = _03_AD_INPUT_CHANNEL_3_6;
    ADCE = 1U; /* enable AD comparator */
    }
  • チョコです。
    >DTCEN1のレジスタを読み出してウォッチで見ていると、7ビットのキー入力が使っていないのに、起動許可”1”
    >になっていますが、何か関係ありますでしょうか?
    関係あると思われます。
    キー入力を使っていないとのことですが,"dtc_vectortable[9] = 0x40U;"とキー入力(要因番号9)の設定になっていますね。
    期にはなっていたのですが,DTCの起動要因が53もあるようなデバイスに心当たりがなかったので,そのデバイスでは,要因番号9はA?D変換完了かと勝手に解釈していました。
  • チョコさん、ご回答ありがとうございます。
    使用しているデバイスは、RL78/F15なのですが、要因番号9はA/D変換ではないでしょうか?
  • チョコです。
    RL78/F15は,ハードウェア マニュアルで確認したところ要因番号9はA/D変換のようですね。
    デバイスがわからなかったので,RL78/G1xでDTC搭載のものをいくつか確認したところ,
    全て要因番号9はキー入力でした。
    ということで,前回のコメントとなりました。
    そうなると,何かがDTCを邪魔しているかもしれません。または,ノイズが影響している?