アナログAN3-AN9の7CHをスキャンモードでDTC転送で読み込んでいます。
メインループで、タイマー1msec割り込みを利用し、2msec毎にADスタート、DTCスタートしております。
AD変換終了割り込みでCHを切替ていますが、CS+のウオッチで変換データbuffer3~9を見ていると、
たまにbuffer3にbuffer4のデータが読み込まれたり(ほかのCHも同じことがおこっている)
しています。
ADスタートかDTC転送のどこを修正したらよいか困っており、ご教授をお願い致します。
ソース
メインループ r_main.c
while (1U) { ---
if(timer_2msec == 0) /****** 2m sec 周期 *****/ { timer_2msec = 2; NOP(); R_ADC_Start(); //A/Dコンバータスタート R_DTCD0_Start(); // DTC enabled }
割り込み処理 r_cg_adc_user.c
static void __near r_adc_interrupt(void){ /* Start user code. Do not edit comment generated here */
R_ADC_Stop(); //ADCS = 0U
if(ad_ch_fg == 0){ buffer3 = (g_ad_value[0U] & 0xFFC0U) >> 6U; buffer4 = (g_ad_value[1U] & 0xFFC0U) >> 6U; buffer5 = (g_ad_value[2U] & 0xFFC0U) >> 6U; buffer6 = (g_ad_value[3U] & 0xFFC0U) >> 6U; NOP(); ADS = 0x07; // AN7-AN10に切替 NOP(); NOP(); NOP(); R_ADC_Start(); //ADCS = 1U R_DTCD0_Start(); //DTCスタート } else if(ad_ch_fg == 1){ buffer7 = (g_ad_value[0U] & 0xFFC0U) >> 6U; buffer8 = (g_ad_value[1U] & 0xFFC0U) >> 6U; buffer9 = (g_ad_value[2U] & 0xFFC0U) >> 6U; bufferA = (g_ad_value[3U] & 0xFFC0U) >> 6U; NOP(); ADS = 0x03; // AN3-AN6に切替 NOP(); NOP(); NOP(); ad_fin_fg = 0; } ad_ch_fg ^= 0x01; NOP(); /* End user code. Do not edit comment generated here */}
まゆみ さん、こんにちは。チョコさんも、こんにちは。NoMaYです。振り子のように(というか螺旋階段?)アッチを疑いコッチを疑い再度アッチを疑い、という具合ですみませんが、添付されていたソースとここまでのやり取りを見直していて気になったのですが、リピート転送の場合、毎回、R_DTCD0_Start();する必要ってあったんでしょうか?(実は、リピート転送を実際に使ったことが無くて、デバイスのマニュアルを確認しようと思い始めたところです。あと、R_DTCD0_Start();の中身はどうなっていたかな、と自分のHDDの中の他のプロジェクトを確認してみようと思います。それから、似た感じのシミュレータのプロジェクトを作ってみようかなぁ、とも思います。)[訂正] すみません、リピートモード割り込みを使わないといけないので、毎回、R_DTCD0_Start();しないといけないのですね。失礼しました。