はじめまして しゅうへいと申します。
RL78G13の内蔵I2Cで外付けRTC(スレーブ動作)の制御を行おうとしています。
このRTCですがRESET端子がなくI2C入力で内部RESETを行う仕様です。
RESETですが、RL78G13から以下のようにRTCへ出力します。
1:StartCondition出力
2:バスを解放したまま63bit分のクロック出力
3:StopCondition出力
2番目のバスを解放したままクロックの出力というのは内蔵I2C機能で実行可能なのでしょうか?
Rl78G13の内蔵I2Cは初めて使用するものでよくわからずご教示いただけるとありがたいです。