御世話になっております。
SWではなくHW的な話になってしまいますが、ご教授いただけますと幸いです。
【やりたい事】
(RL78のVdd=3.3v、AVrefは(Vddを超えられないので)3.3v 条件下で ※RL78的にNGなのは承知しております)
A/D変換したいのですが、アナログ入力に最大6vを入力させたい。
実現方法をネット上で調べると
外部でRef電圧を作れば、AVref以上のA/D変換ができるようなのですが具体的にご教授いただけますと助かります。
最終的には、A/D変換後の電圧値がわかれば一番いいのですが、最悪は『ある閾値以下』を検出できればと考えております。