RL78/G14(R5F104LLAFB#V0)で、C言語の自作関数を使用しておりますが、この関数をメインルーチンと割り込みルーチンの両方で使用しております。
関数内ではグローバル変数を使用しておらず、リエントラントになっていると考えております。
void mmcopy( _UBYTE *d5, _UBYTE *s5, _UWORD n){ _UWORD i; for(i=0;i<n;i++) *(d5+i) = *(s5+i);}
この関数がメインと割り込みで競合した場合、カウンタiはスタック退避されて戻れると認識しておりますが、E1エミュレータを接続し、連続運転していると
RESF=10hのリセットが発生します。OCDトレースを見るとこの関数で無限ループに陥っているように見えます。
RL78では上記のような関数はリエントラントにはならないのでしょうか?
チョコです。
アセンブラでの動作についてコメントさせてもらいます。
2F25 AEF8 8600 movw ax, sp
2F27 041500 8601 addw ax, #0x0015
でaxはスタック領域のスタックトップから21(0x15)バイト目を指しています。
axがディスティネーション側(転送先)なら,もろにスタック領域を破壊します。
(axが転送元で,スタックに積まれているデータを転送するならわからないではないですが。)
以上
> MTxは配列のため、[]を付けない場合はMTx[0]のアドレスとなるはずと理解しておりますが、アセンブルリストを見るとイミディエイトになっております。 > > 0000659A 300000 18175 movw ax, #LOWW(_MTx) > > これが問題でしょうか? 大域変数は静的に配置されアドレスは直値で参照できるのでそこは問題ないと思います。
fujita nozomuさん
コメントありがとうございます。
だんだんアセンブラも読めるようになってきたのでわかりました。
昨日類似の事象が発生しておりました。
スタック初期化ルーチンを有効にした後、ブレークポイントの設定を変えなかったせいか、おかしなところでブレークが掛かっており、RESFも0でしたが、スタック終了アドレス付近を確認したところ、モニターポート出力(Montx)のメッセージで浸食されておりました。
この関数に問題があるようですが、ある特定の条件がそろわないと発生しないようです。
こちらのCソースは /************************************************/ /* モニターデータの送信 */ /* Mainルーチン内で実行すること */ /************************************************/ void Montx( _UBYTE *mt ,_UBYTE mln ) { _UWORD mx=sizeof(MTx)-10; if( Mrp==Mwp ) { //----- 送信データ残 無し Mrp = Mwp = 0; mmcopy( (_UBYTE *)MTx, (_UBYTE *)mt, mln ); Mwp =mln; U1_Txsz = mln; R_UART1_Start(); R_UART1_Send((uint8_t *)(MTx+Mrp), mln ); } else { //----- 送信中 if((mx-Mwp)>mln) { mmcopy( (_UBYTE *)(MTx+Mwp), (_UBYTE *)mt, mln ); Mwp += mln; } else { *(MTx+Mwp)= 0xff; // Txbuff Overflow Code Mwp += 1; } } } です。MTx、Mwp、Mrpはグローバル変数で、 volatile _UBYTE MTx[300]; volatile _UWORD Mwp; volatile _UWORD Mrp;
について、
MTx[] は UART への送信バッファ
という想定で考えると、
if( Mrp==Mwp )
が成立しない判定を行った直後のタイミングで割り込み処理により MTx[] に格納された最後の 1バイトを UART へ送信し、MTx[] の内容が空となり、UART 関連の割り込み処理が止められた場合、else 以降の処理
else { //----- 送信中 if((mx-Mwp)>mln) { mmcopy( (_UBYTE *)(MTx+Mwp), (_UBYTE *)mt, mln ); Mwp += mln; } else { *(MTx+Mwp)= 0xff; // Txbuff Overflow Code Mwp += 1; } } }
送信データなりエラーを表す(?)0xff なりの値が MTx[] へ書き込まれ、以降 Montx() が呼ばれる度にちょっとづつ MTx[] へのデータの蓄積はされ続け、その内 MTx[] の領域は溢れて宜しくないことになりそうな気はします。
Montx() が呼ばれる度に
> 実際の UART への送信は割り込み処理で行われ、
割り込み処理ではなく、上記のR_UART1_Send関数によって行われております。
/************************************************************************************************************************ Function Name: R_UART1_Send* Description : This function sends UART1 data.* Arguments : tx_buf -* transfer buffer pointer* tx_num -* buffer size* Return Value : status -* MD_OK or MD_ARGERROR***********************************************************************************************************************/MD_STATUS R_UART1_Send(uint8_t * const tx_buf, uint16_t tx_num){ MD_STATUS status = MD_OK;
if (tx_num < 1U) { status = MD_ARGERROR; } else { gp_uart1_tx_address = tx_buf; g_uart1_tx_count = tx_num; STMK1 = 1U; /* disable INTST1 interrupt */ TXD1 = *gp_uart1_tx_address; gp_uart1_tx_address++; g_uart1_tx_count--; STMK1 = 0U; /* enable INTST1 interrupt */ }
return (status);}
このコードでは単に送信バッファにデータをセットするだけで、実際の送信は割り込みで行われるのでしょうか?
APIリファレンスでは
本 API 関数では、引数 tx_buf で指定されたバッファから 1 バイト単位のUART 送信を引数 tx_num で指定された回数だけ繰り返し行います。
と記載されております。
また、残データがある場合、r_uart1_callback_sendendで送信しております。
/************************************************************************************************************************ Function Name: r_uart1_callback_sendend* Description : This function is a callback function when UART1 finishes transmission.* Arguments : None* Return Value : None***********************************************************************************************************************/static void r_uart1_callback_sendend(void){ /* Start user code. Do not edit comment generated here */ _SWORD tln; Mrp +=U1_Txsz; if(Mwp==Mrp) Mrp = Mwp = 0; else { tln = Mwp-Mrp; if(tln<0) { Mrp=Mwp=0; } else { R_UART1_Start(); if( *(MTx+Mrp)== 0xff ) { R_UART1_Send((uint8_t *)"<ov>", 4 ); U1_Txsz=1; } else { R_UART1_Send((uint8_t *)(MTx+Mrp), tln ); U1_Txsz = tln; } } } /* End user code. Do not edit comment generated here */}
> MTx[] の領域は溢れて宜しくないことになりそうな気はします。
3/13に発生したWDTRFの時のMTx(0xf50ec-0xf5218)を確認したところ、0xf5218を超える領域に送信テキストが書かれておりました。
ご指摘の通り溢れておりました。