はじめまして、お世話になります。
タイトルにもあるのですが、
CS+上でマイコン変更を行ったところ、変更前のマイコン情報が残っており
とある現象に悩まされています。(プロジェクトツリーのマイクロコントローラ名を右クリック→マイクロコントローラを変更)
現象としては、下記となります。
・CS+上でビルド→マイコン書き込みを行うと、変更後のプロジェクト設定でHEXファイルが生成される。
→これは意図通りです。
・CubeSuite+.exeをプロンプトから直で実行すると、変更前のプロジェクト設定が読み込まれる。
→具体的に言うと、CRCの演算範囲を変更後のマイコンに合わせて変えたのですが、プロンプトから直で実行すると、
バックアップされた変更前のCRC範囲で演算してしまいます。
(.mtpjファイルを覗くと、変更前のCRC範囲の設定と変更後のCRC範囲の設定の両方が残っており、おそらくプロンプトから直実行すると古い方が読み込まれている。)
古い変更前の設定情報は無視したいのですが、解決方法がありましたら教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
s_omtさん、こんにちは。NoMaYです。思ったのですが、この仮説に立てば、暫定対処方法案としては、消す、ということ以外に、同じにする、という案も考えられますが、そちらではどうなるでしょうか?> crc-0の最初のタグの方の設定を読みに行っているみたい