シリアル受信の割り込み関数にユーザコード領域があれば...

コード生成はいつも活用させていただいてます。

早速ですが、コード生成でシリアル受信イベントは以下のように生成されます。


/***********************************************************************************************************************
* Function Name: r_uart1_interrupt_receive
* Description : This function is INTSR1 interrupt service routine.
* Arguments : None
* Return Value : None
***********************************************************************************************************************/
static void __near r_uart1_interrupt_receive(void)
{
 volatile uint8_t rx_data;
 volatile uint8_t err_type;

 err_type = (uint8_t)(SSR03 & 0x0007U);
 SIR03 = (uint16_t)err_type;
 rx_data = RXD1;

 if (g_uart1_rx_length > g_uart1_rx_count)
 {
 *gp_uart1_rx_address = rx_data;
 gp_uart1_rx_address++;
 g_uart1_rx_count++;
 }
}


 

さらにオプションを付けると、指定サイズ受信したら受信完了コールバックが呼ばれたり、エラーコールバックが呼ばれたりします。

ただ、受信完了コールバックは指定の受信サイズのデータ受信時に呼ばれる仕様となっており、特定のデータを受信したときに呼ばれる仕様とはなっていません。

通信対象によってはSuffix(接尾辞)Prefix(接頭辞)で判断することも多いかと思います。

上記のifブロックの下にユーザコード領域(以下例)があれば、受信完了フラグや受信開始フラグを容易に設定できるような気がします。


/* Start user code. Do not edit comment generated here */
if(rx_data == 0x0A) {
     // 受信完了処理
}
/* End user code. Do not edit comment generated here */

 

 

いつもこの受信イベント関数を改造して、特定のコード受信時に受信完了とするようにしています。

ただ、再生成したら改造コードは消えてしまうので、別に定義しておく必要があります。

 

割り込み処理ですのであまり重いコードを書くと不具合になるかもしれませんが、受信コードチェックくらいなら問題はないと思います。
実際今のところ問題は出ていません。

 

他の方は受信完了コールバックをどのように実装されていますか?
ご意見いただければと思います。

もし問題がなければ、コード生成で生成されるコードの受信イベントにユーザ定義領域を追加していただければと思います。

 

 

 

 

Parents
  • こんにちは。吉光屋の次男坊といいます(この名前、長くて失敗したな)。

    個人的には「生成コードは物理層をまとめ、通信プロトコルはユーザーが実装する」と、
    しっかり切り分けのできる、使い勝手の良いコードだと思います。

    通信プロトコルは、規格化されたものやメーカー独自仕様など様々で、SuffixやPrefixの
    無い物も多いです。
    今までNDAを結んで公開してもらった通信プロトコル(非公開メーカー独自仕様)だと、
    Prefixの無いものばかりでした。
  • 吉光屋の次男坊さま

    返信ありがとうございます。

    非同期でデータ数が不定の場合は、末尾のLF(0x0A), CR(0x0D)や特定の文字'%'などで受信完了をチェックしたほうが都合がよい場合がありまして、同期通信の固定データ長なら標準の受信コールバックで全く問題ないとは思います。
Reply
  • 吉光屋の次男坊さま

    返信ありがとうございます。

    非同期でデータ数が不定の場合は、末尾のLF(0x0A), CR(0x0D)や特定の文字'%'などで受信完了をチェックしたほうが都合がよい場合がありまして、同期通信の固定データ長なら標準の受信コールバックで全く問題ないとは思います。
Children
No Data