CS+ マイコン変更後のFlash programが異常

こんにちは。

CS+ CACXでRL78\F12マイコン(ROM:24k)を使用しておりました。

同じファミリ、シリーズでワンランク上のROMサイズ(32k)にも対応できるようにCS+にてマイクロコントローラの変更を行い、

Renesas Flash Programmerを使いフラッシュに書き込んだのですが、プログラムが正常動作しておらず、書き込み時ののログがおかしいことに気づきました。

書き込み対象のマイコンのROMは32kなのですが、ログでは32k分フラッシュ消去が実施されたあとに、24k分フラッシュ消去、書き込み、ベリファイが行われています。

 

***以下ログ***

ツールに接続します。
使用ツール : E1、ツール番号 : 3ES047684C、インタフェース : 1 wire UART
ツール電圧 : OFF
エミュレータのファームウェアバージョン : 3.00.00.004
通信速度 : 500000bps
ターゲットデバイスに接続します。

選択されたブロックを消去します。
[Code Flash 1] 0x00000000 - 0x00007FFF サイズ : 32 K

選択されたブロックを消去します。
[Code Flash 1] 0x00000000 - 0x00005FFF サイズ : 24 K

書き込みを実行します。
[Code Flash 1] 0x00000000 - 0x00005FFF サイズ : 24 K

ベリファイを実行します。
[Code Flash 1] 0x00000000 - 0x00005FFF サイズ : 24 K

ツールから切断します。
操作が成功しました。

***以上***

 

CS+にてマイコン変更を実施する手順を誤ったのでしょうか。

 よろしくお願いいたします。

Parents Reply Children
  • NoMayさん
    現在ROMサイズが32kのマイコンに書き込んでいるのですが、書き込みサイズが24kとログに出ているため、異常と認識しております。
    正しくは書き込みサイズは32kかと思うのですが、いかがでしょうか?