Renesas Community
Search Community
User
Join or sign in
Site
Search Community
User
Renesas Engineering Community
FAQ
HELP
More
Cancel
Forums & Groups
English Community
中文社区(Chinese Community)
More
Cancel
かふぇルネ
forums-groups
Microcontrollers and Microprocessors
RL78 MCU
More
Cancel
RL78 MCU
Forum
RL78G14 音声再生について
Home
Forum
Tags
More
Cancel
New
Replies
21 replies
Subscribers
446 subscribers
Views
8600 views
Users
0 members are here
Options
Share
More
Cancel
Related
RL78G14 音声再生について
ケロリ
over 3 years ago
ケロリといいます。
現在RL78G14で音声を再生を試みています。
R_tfat_f_stat関数などの挙動を一度知っておきたく、r_main.cにて#include "r_tfat_lib.h" 後関数を実行しました。
しかし,
Undefined external symbol "_R_tfat_f_stat" referenced in "DefaultBuild\r_main.obj"
とエラーメッセージが表示され、ビルドが完了できません。
上記エラー後ライブラリtfat_rl78.libを入れていないことが原因と考え、プロジェクトに入れた後にビルドすると以下のエラーが出てきます。
external symbol "_R_tfat_disk_write" referenced in "r_TinyFAT"
r_TinyFATに関するファイルを調べたのですが、出てこなかった為、対処に困っています。
どのように対処したらよろしいでしょうか。
Parents
シェルティ
over 3 years ago
ケロリさん
こんにちは、シェルティです。ルネサス社員です。
RX、RA、RL78などの汎用マイコンのデバイスドライバ(RX Driver PackageやFlexible Software Packageなど)、
リアルタイムOS(ITRONやFreeRTOS)、ネットワークやセキュリティ、音声再生、SDカードドライバなどのミドルウェア周りの開発を担当しています。
RL78の音声再生をご検討いただきありがとうございます。
以下アプリノート・サンプルコードを参照されているのでは、と思います。
www.renesas.com/.../D3017501.html
このサンプルコードでは、ファイルシステムによるSDカードからの圧縮音声ファイル読み込み⇒ADPCM伸長による音声データデコード⇒PWM機能付きタイマへの16ビット音声データ入力⇒マイコンのPWM端子から音声波形をPWMで疑似再現した波形が出る、の一連の流れに必要なコードを全て組み立て済の状態で構築しています。
R_tfat_disk_write()のシンボルがないというエラーですが、これはファイルシステムからストレージアクセスする際の抽象化関数ですね。
上記サンプルコードで言うところの以下コードに収録されています。ご確認ください。
\an_r20an0194jj0102_rl78_s2_sound\workspace\sample\yrdkrl78g14\CS+ for CC\src\tfat_mmc_if
⇒r_tfat_drv_if.c
以上です
Cancel
Up
0
Down
Reply
Cancel
ケロリ
over 3 years ago
in reply to
シェルティ
シェルティさんへ
迅速な対応して頂き、ありがとうございます。
また開発担当の方から教えて頂けるとは非常に助かります!
もう少しサンプルコードについて詳しい質問をさせてください。
このサンプルコードはwhile文とswitch文を併用することで、状態遷移していることを確認しながら、ファイルの索敵や音楽の実行などを行っていると考えています。
質問したい部分はgListFileの代入箇所についてです。
・気になった経緯
音楽ファイルの索敵を行うkennsaku_first2()関数で、R_tfat_f_stat関数などを行う際にcard_read_list_t型のgListFile変数を使用しています。ですがgListFileはdemo_main()関数では値を代入する処理はありません。
・処理をしている箇所
gListFileに値を代入しているのはtimerで動いているR_encode_stop()関数内のR_tfat_f_lseek関数であっていますでしょうか。
説明下手で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
Cancel
Up
0
Down
Reply
Cancel
ケロリ
over 3 years ago
in reply to
ケロリ
もう1つ追加で質問をさせてください。
現在SDカードを使わないで、音声再生ができないか検討をしています。
そこで音声データをROMに保存するなどの方法などありましたら、教えて頂けないでしょうか。
それができない場合はシリアル通信などで送れるか検討を考えています。
どうぞよろしくお願いいたします。
Cancel
Up
0
Down
Reply
Cancel
シェルティ
over 3 years ago
in reply to
ケロリ
ケロリさん
シェルティです、こんにちは。
回答少しお時間ください。
確かこのアプリケーションノート、初版を10年くらい前に作ったものでさすがにあまり覚えてないですね。
コード見ながら回答してみます。
すぐ回答できる(覚えている)ところとしては、音声データをROM(内蔵・外部問わず)から持ってくることは可能、ということです。
サンプルとして音声データの格納先がどこが良いかユースケースを並べてみて考えたときに、
「RL78で実現可能なユースケースのうち最も処理負荷が高そうなSDカードからの読み込み」をサンプルコードとしたという経緯があります。
先のアプリノートのサンプルコードではRL78@32MHzでCSI(だったかな?)にSDカード繋いでSPI通信で音声データをSDカードからCPUの内蔵RAMにロード、ADPCMの伸張処理を行いリングバッファに音声データをバッファリングし、サンプリングレート22kHzでリングバッファに溜まっている音声データを繰り返しPWM出力用のタイマレジスタに書き込む、というような動作をさせてたはずです。
PWMのタイマはTAU(だったかな?)を2chカスケード接続して16ビットのPWMが出せるモードで動作させてたと思います。
このへんはサンプルコードをCS+で読み込んでコード生成ツールでどんな設定になっているか見ていただければだいたい分かるように作った記憶があります。
このような動かし方で「データ読み込み⇒再生」を同時に行う所謂リアルタイム再生が可能で、そのときのCPU負荷率は50%程度で済んでおり、重たい処理はSDカードデータのCRCチェックなどなので、内蔵ROMや外部シリアルフラッシュから音声データを読み込むユースケースの方がCPU負荷率は下がり実現可能です。
実際の商談を見てもRL78にSDカードを外付けすることはあまりなくて、内蔵ROMに音声データを置いて数フレーズだけ喋るようにする、とか、たくさん音声フレーズをシステムに持たせたい場合もSDカードではなくて基板上にシリアルフラシュを配置してそこに音声データを焼いておく、という使い方をしているユーザが多いようです。
また、時間を見つけて回答書き込みます。
以上です
Cancel
Up
0
Down
Reply
Cancel
ケロリ
over 3 years ago
in reply to
シェルティ
シェルティさんへ
ケロリです。おはようございます。
>回答少しお時間ください。
>確かこのアプリケーションノート、初版を10年くらい前に作ったものでさすがにあまり覚えてないですね。
>コード見ながら回答してみます。
10年以上前のものだったんですね。
細かいところの対応ありがとうございます。
承知いたしました。回答お待ちしております。
>すぐ回答できる(覚えている)ところとしては、音声データをROM(内蔵・外部問わず)から持ってくること>は可能、ということです。
>サンプルとして音声データの格納先がどこが良いかユースケースを並べてみて考えたときに、
>「RL78で実現可能なユースケースのうち最も処理負荷が高そうなSDカードからの読み込み」をサンプルコード>としたという経緯があります。
できること承知しました!
組込み初心者で申し訳ないのですが、内臓ROMに保存する方法なども教えて頂けないでしょうか。
それともマニュアルなどに方法など記載されているものがありますでしょうか。
質問ばかりで本当に申し訳ありません。
また返信なのですが、明日以降になってしまいそうです。
どうぞよろしくお願いいたします。
Cancel
Up
0
Down
Reply
Cancel
シェルティ
over 3 years ago
in reply to
ケロリ
ケロリさん
こんにちは、シェルティです。
>>組込み初心者で申し訳ないのですが、内臓ROMに保存する方法なども教えて頂けないでしょうか。
分かりました。確かリンカの設定でユーザが作ったバイナリをマイコン内蔵のメモリ空間の任意アドレスに割り付ける設定があったと思います。これも調べてガイドします。
#変に役職がつき日中は打ち合わせやメール処理などに拘束され、
なかなかソースコードベースの調べものがし辛くなってしまいました。
ソースコードベースの話は一旦バッファリングしておいて週末に対処する感じになってます。
以上です
Cancel
Up
0
Down
Reply
Cancel
ケロリ
over 3 years ago
in reply to
シェルティ
シェルティさんへ
ケロリです。
>分かりました。確かリンカの設定でユーザが作ったバイナリをマイコン内蔵のメモリ空間の任意アドレスに割り付ける設定があったと思います。これも調べてガイドします。
ありがとうございます。
また自分でもリンカ設定を見てみようと思います。
>#変に役職がつき日中は打ち合わせやメール処理などに拘束され、
> なかなかソースコードベースの調べものがし辛くなってしまいました。
> ソースコードベースの話は一旦バッファリングしておいて週末に対処する感じになってます。
役職おめでとうございます!大変だとは思いますが、頑張ってください。
忙しいところ本当に申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
Cancel
Up
0
Down
Reply
Cancel
シェルティ
over 3 years ago
in reply to
ケロリ
ケロリさん
シェルティです、こんにちは。
下記回答します。
> 質問したい部分はgListFileの代入箇所についてです。
> ・気になった経緯
> 音楽ファイルの索敵を行うkennsaku_first2()関数で、R_tfat_f_stat関数などを行う際にcard_read_list_t型のgListFile変数を使用しています。ですがgListFileはdemo_main()関数では値を代入する処理はありません。
> ・処理をしている箇所
> gListFileに値を代入しているのはtimerで動いているR_encode_stop()関数内のR_tfat_f_lseek関数であっていますでしょうか。
いえ、違いますね。kennsaku_first2()関数の最初の方にある以下処理でgListFile.fp (ファイルポインタ)に書き込んでます。
if (TFAT_FR_OK != R_tfat_f_open(&gListFile.fp, (const uint8_t *)LIST_FILENAME, TFAT_FA_READ)/* リストファイルが開けない */)
TFATというファイルシステムは中身がFatFsというファイルシステムで、”R_tfat_" の接頭語を取り除けばFatFsと機能が同じです。
irtos.sourceforge.net/.../open.html
それで、上記R_tfat_f_open()ではファイル名を固定値のLIST_FILENAME→ sampling.txt を第2引数に指定して、SDカードからサーチしてこのファイルがあればファイルポインタをgListFile.fpに記録しています。
sampling.txt は以下のようなテキストが書いてあることが前提となっています。
このファイルに音声データのファイル名が書いてあるわけですね。
08k adpcm1.dat
11k adpcm2.dat
16k adpcm3.dat
22k adpcm4.dat
::
sampling.txtの中身の説明は以下アプリノートの「3.4.4 ADPCM データを準備する」にあります。
www.renesas.com/.../r20an0194jj0102_rl78_s2.pdf
あとは、RL78がsampling.txt の中身をR_tfat_f_read()で読み出して、再生したいファイル名とペアになっているサンプリングレート情報を呼んできて、サンプリングレートを決めるタイマにセットして再生を実行する、といった感じです。
上記adpcm1.datはADPCMの圧縮データなのですが、waveファイル等と異なりヘッダ情報などでサンプリングレート情報を格納する仕掛けがないので、sampling.txtのようなテキストデータでADPCMファイル毎のサンプリングレートを別途ファイルとして持たせる必要がありました。
ちなみにR_tfat_f_lseek()は現在アクセスしているファイルの読み出し位置を移動させる関数で、読み出し自体は行っていません。
irtos.sourceforge.net/.../lseek.html
以上です
Cancel
Up
0
Down
Reply
Cancel
Reply
シェルティ
over 3 years ago
in reply to
ケロリ
ケロリさん
シェルティです、こんにちは。
下記回答します。
> 質問したい部分はgListFileの代入箇所についてです。
> ・気になった経緯
> 音楽ファイルの索敵を行うkennsaku_first2()関数で、R_tfat_f_stat関数などを行う際にcard_read_list_t型のgListFile変数を使用しています。ですがgListFileはdemo_main()関数では値を代入する処理はありません。
> ・処理をしている箇所
> gListFileに値を代入しているのはtimerで動いているR_encode_stop()関数内のR_tfat_f_lseek関数であっていますでしょうか。
いえ、違いますね。kennsaku_first2()関数の最初の方にある以下処理でgListFile.fp (ファイルポインタ)に書き込んでます。
if (TFAT_FR_OK != R_tfat_f_open(&gListFile.fp, (const uint8_t *)LIST_FILENAME, TFAT_FA_READ)/* リストファイルが開けない */)
TFATというファイルシステムは中身がFatFsというファイルシステムで、”R_tfat_" の接頭語を取り除けばFatFsと機能が同じです。
irtos.sourceforge.net/.../open.html
それで、上記R_tfat_f_open()ではファイル名を固定値のLIST_FILENAME→ sampling.txt を第2引数に指定して、SDカードからサーチしてこのファイルがあればファイルポインタをgListFile.fpに記録しています。
sampling.txt は以下のようなテキストが書いてあることが前提となっています。
このファイルに音声データのファイル名が書いてあるわけですね。
08k adpcm1.dat
11k adpcm2.dat
16k adpcm3.dat
22k adpcm4.dat
::
sampling.txtの中身の説明は以下アプリノートの「3.4.4 ADPCM データを準備する」にあります。
www.renesas.com/.../r20an0194jj0102_rl78_s2.pdf
あとは、RL78がsampling.txt の中身をR_tfat_f_read()で読み出して、再生したいファイル名とペアになっているサンプリングレート情報を呼んできて、サンプリングレートを決めるタイマにセットして再生を実行する、といった感じです。
上記adpcm1.datはADPCMの圧縮データなのですが、waveファイル等と異なりヘッダ情報などでサンプリングレート情報を格納する仕掛けがないので、sampling.txtのようなテキストデータでADPCMファイル毎のサンプリングレートを別途ファイルとして持たせる必要がありました。
ちなみにR_tfat_f_lseek()は現在アクセスしているファイルの読み出し位置を移動させる関数で、読み出し自体は行っていません。
irtos.sourceforge.net/.../lseek.html
以上です
Cancel
Up
0
Down
Reply
Cancel
Children
No Data