お世話になってます。
表題の件、知恵をお借りしたいです。
【症状】
表題の通り、もともとCS+で接続できていたターゲットにRenesas Flash Programmerで.hexファイルを書き込んだところ
CS+からデバッグツールに下記エラーで接続できなくなってしまいました。
Renesas Flash Programmerで再書き込みは可能なのでマイコンやデバッグツールが壊れた等は考えにくいと思っています。
設定は電源供給を「はい」にして5V供給している以外はデフォルトの設定を使用しており、触っていません.
[エラーの直接原因]CPUから応答がありません。RESET、WAITなどの信号やクロック信号に異常がないか確認してください。(E1200416)エラー(E0210002) : デバッグ・ツールの開始に失敗しました。
【使用環境】
ターゲットボード:QB-R5F109GE-TB (R5F109GE 48pin)
CS+ for CA,CX V4.04.00
Renesas Flash Programmer V3.06.02
よろしくお願いします
TTさん、こんにちは。NoMaYです。#お久しぶりです。ハードウェアマニュアルをダウンロードして見てみたのですが、RL78/F12はリセット端子をポートとして使うことも出来るデバイスであることに気付いて気になったのですが、接続出来なくなったHEXファイルというのは、リセット端子をポートして使うプログラムだったりしないでしょうか?たぶんRL78/G10でも同様になるかなと思いますが、そのようなプログラムが書き込まれたデバイスでは、そのようになってしまってデバッガが起動出来ない制限だったように思います。ですので、もしそのようなプログラムを書き込んでいたら、一旦、リセット端子をリセット端子のままにしておくプログラムを書き込むか、またはプログラムを消去した状態で、デバッガから接続出来るか試してみてはどうでしょう?ただ、そのようなプログラムを書き込んでいない場合は、今はちょっと原因が思い浮かびません。