お世話になってます。
表題の件、知恵をお借りしたいです。
【症状】
表題の通り、もともとCS+で接続できていたターゲットにRenesas Flash Programmerで.hexファイルを書き込んだところ
CS+からデバッグツールに下記エラーで接続できなくなってしまいました。
Renesas Flash Programmerで再書き込みは可能なのでマイコンやデバッグツールが壊れた等は考えにくいと思っています。
設定は電源供給を「はい」にして5V供給している以外はデフォルトの設定を使用しており、触っていません.
[エラーの直接原因]CPUから応答がありません。RESET、WAITなどの信号やクロック信号に異常がないか確認してください。(E1200416)エラー(E0210002) : デバッグ・ツールの開始に失敗しました。
【使用環境】
ターゲットボード:QB-R5F109GE-TB (R5F109GE 48pin)
CS+ for CA,CX V4.04.00
Renesas Flash Programmer V3.06.02
よろしくお願いします
TTさん、こんにちは。NoMaYです。ごめんなさい、どういう訳かRL78/G12を見てました。失礼しました。