RL78/G10でキー割り込みを設定(フラグ使用する、立ち上がりエッジ)し、ハード上にプルダウン抵抗をつけています。
CPU入力ポート部の電圧を測定すると中間電位(2/5Vcc)が確認できました。入力ポートに切り替えると0Vになります。
STOPモード時の消費電流を抑制する為にキー割込みを使用していますが、プルダウン抵抗を介して常時電流が流れないか
心配です。
電圧が出ている理由を教えてください。