RL78G13にデータフラッシュライブラリType04を使用してデータの読み書きを行っていますが、
質問があります。
起動時に、データフラッシュの初期化PEDL_Open()関数する前に、DFLENを1にする必要はありますか?
または、PEDL_Open()関数のなかで行っていますか。
クロックは、高速オンチップオシレータで動作させていますが、電源投入直後に、データフラッシュライブラリで
初期化処理するには、ウェイト時間は必要ですか。
教えてください。
よろしくお願いします。
bosssa さんほや です。こんにちは。
ライブラリの内部仕様を一般ユーザの方々に聞いても答えは得られないので、Renesasに問い合わせてみるのが良いと思います。