RL78G13にデータフラッシュライブラリType04を使用してデータの読み書きを行っていますが、
質問があります。
起動時に、データフラッシュの初期化PEDL_Open()関数する前に、DFLENを1にする必要はありますか?
または、PEDL_Open()関数のなかで行っていますか。
クロックは、高速オンチップオシレータで動作させていますが、電源投入直後に、データフラッシュライブラリで
初期化処理するには、ウェイト時間は必要ですか。
教えてください。
よろしくお願いします。
Bossaさん PFDL_Open()関数の中でDFLEN = 1してくれてるみたいですよ。 特にウエイトのことはライブラリのマニュアルに書かれていないのでデータフラッシュの待ちもDFLENと一緒にやってくれているはずです♪
https://www.renesas.com/jp/ja/doc/products/tool/doc/015/r01us0049jj0106_rl78.pdf